查看:
9137
|
回复:
19
|
电路板 (PCB) 为什么大多是绿色的?
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 08:58:09
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如题,为什么都是绿色,做其它颜色要多收费,
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 09:55:08
|
显示全部楼层
3#
除了绿油,还有常用的蓝油,黄油,黑油,黑色亚光油,紫油,红油,绿色亚光,绿色太阳等
这些油墨有什么区别呢,我想主要还是成本上的问题,绿色油墨以国内最大的油墨厂商南亚来说,一般价格在80左右1KG,而同类的绿色太阳和绿色亚光等油墨价格在150--250之间的价格 当然也有价格更便宜的蓝色亚光油墨,价格在60左右1KG,现在高精度的PCB板还是需要人工来进行对位操作,其他油墨颜色对于人工操作实在是太容易造成缺陷。(对位是阻焊的一个步骤,是将不需要的阻焊膜通过药水洗蚀掉,这里洗蚀的精度需要人工对位操作完成,具体就不细说) 这样一来,返工的多了对厂商实在是一大考验。 总结下来,成本是最大的原因。做黑油打无铅板,不能加急,一般要近200元左右。 q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 10:13:20
|
显示全部楼层
5#
对于上面的问题,为什么大多数的soldermask是绿色的,我查找了一些Fab厂商,油墨供应商的技术文档以及各种颜色油墨网上报价,得出如下结论:
(1)绿色油墨可以做到更小的误差,更小的面积,可以做到更高的精度,下面是截取Gorilla公司的Fab能力技术文档。 从技术文档可以看出绿色红色蓝色比起其他颜色具有更高的设计精度,在我以前设计的IC Test Board中有的器件的pin到fanout via距离是6mil的,如下图所示,所以这样的情况下选择前三种颜色是最合适。可能正是因为IC Test Board的设计经常挑战Fab的极限能力,所以我从没看到除绿色,蓝色,红色以外的其他颜色,当然也不绝对没其他颜色(只是我没看见而已)。
(2)绿色油墨比起其他颜色的油墨,具有更好的特性,下图截取了太阳油墨产品特性表。
以上信息可以得出,绿色系相比其他色系具有更好的特性,尤其绿色的塞孔特性,可能在IC Test Board 设计里面更能体会到塞孔这点,基本都会塞孔,几百到几千都会有。再结合上面Fab的技术文档,也就很清楚为什么可以把绿色做得精度高,也是由绿色有特性决定的。(3)查阅了很多阻焊油墨报价的网站,并未得出绿色油墨比其他的颜色油墨便宜的结论,但是本人相信应该绿色的是会比其他的颜色便宜的,毕竟绿色油墨需求更多,出货量更大,自然削低成本。综上所述:从Fab厂商能力到绿油自身特性到成本考虑(虽然这条没找到资料支撑,但是我相信应该可以找到,实在不行咨询fab厂商去)以及PCB板子本身的特性考虑,绿色油墨使用更多而已而不是绝对。如果上述有错误和纰漏望高手指出,共进步。(来源:知乎,作者:花间梦树,欢迎交流。)
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 10:22:34
|
显示全部楼层
7#
立创内部人士出来讲一下把
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 13:48:49
|
显示全部楼层
10#
嗯嗯,原来是这个原理,我下次发给我客户看,叫他们选绿色版本的。
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 13:49:10
|
显示全部楼层
11#
好吧,看来要从众。
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 18:36:27
|
显示全部楼层
14#
是的,某大客户就要求我们电源一定要用黑色,好惆怅,又要增加费用。
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 18:37:50
|
显示全部楼层
15#
作为使用方,为什么有些公司会加价去买黑色的PCB呢?
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-24 17:52:15
|
显示全部楼层
18#
问题是这个客户一边压价格,另外一边又提高要求,不做又不行。
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-24 17:52:35
|
显示全部楼层
19#
高手,说的很有道理。
q3397226930
|
|