查看:
9761
|
回复:
14
|
NUC123LD4AN0到货促销,72MHZ,USB接口 IIS接口,支持DMA,20KB...
|
|||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-23 09:56:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NUC123LD4AN0 72MHz ARM Cortex-M0, 2.5-5.5V供电,USB接口,20KB的SRAM,68KB的Flash,工业级芯片 支持DMA直接数据通道,数据处理能力更强, 简单介绍:PB_NUC123_Series_EN_Rev1.07.pdf 数据手册: DS_NUC123_Series_EN_Rev2.03.pdf 参考手册:TRM_NUC123_Series_SC_Rev1.08.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_95817.html 超高性价比的工业级芯片。 带USB接口,IIS接口,便音频处理。 8通道10位ADC采样通道。 USB IIS Uart 2个 SPI DMA直接数据通道。 工作温度:-40 to +85°C, 2.5-5.5V供电, 72HZ主频 Cortex-M0, 20KB的SRAM,68KB的Flash,4KB的LDROM。 封装:LQFP48 NuMicro? NUC123系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如USB2.0 FS、定时器、看门狗定时器、UART、SPI、I2C、I2S、PWM、ADC等。 目标应用: 消费性电子、USB外接装置、触控屏幕系统等 关键特性 :
|
|||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-27 14:04:22
|
显示全部楼层
2#
关键特性 : 升级与烧写: 支持串口232或是RS485在线直接升级程序,也支持两线RS485,RS232或是TTL电平直接烧写程序。也可以USB来升级烧写程序。 调试与烧写: 双线SWD的ARM仿真器接口,用来调试芯片,非常节约IO商品,SWD也可以当成普通IO口用。 加密方式: 支持位加密,也支持ID软件加密(96 位 UID 与 128 位 UCID)。 |
|||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-09 07:00:29
|
显示全部楼层
4#
这个芯片在官方有丰富的例程和参考设计,可以随便下载。芯片很好用,微软鼠标就是用他们的芯片。新唐在竞标中打败了NXP,现在的高通。新唐芯片的性价比真的很高。
|
|||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-20 13:40:38
|
显示全部楼层
6#
是的,每个通讯接口基本上都有DMA对应,这个芯片性能是很强大的,性价比极高的。
|
|||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-25 14:58:08
|
显示全部楼层
8#
你好,这个是ARM Cortex-M0的标准内核的,支持J-link仿真器,也支持新唐自己的Nu-LINK。 官方有例程,原理图,手册,使用教程等等。可以到官方下载。
|
|||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-16 06:41:05
|
显示全部楼层
10#
你好,用jlink仅需要连接,VDD,GND,SWC,SWD. 如果是NuLink仿真器还要加上Reset.
|
|||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-07-25 14:54:52
|
显示全部楼层
11#
|
|||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2018-01-15 13:12:27
|
显示全部楼层
12#
NUC123LD4AN0主频高达72MHZ,带USB接口,有DMA通讯, 供电压宽,可以2.5V-5.5V供电。
在很多方面可以代换STM32F072CBT6,并且NUC123LD4AN0的成本更有优势。
批量价格: 100 片以上:¥6.23 / 片
采购连接: |
|