查看:
39759
回复: 37 |
给搞研发的电工一个大商机和思路!微信支付硬件控制模块的制作。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-23 11:33:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
近几年,微信和支付宝等移动支付业务和服务得到了亿万市民的使用,极大丰富和方便了人们的生活。
在很多行业或领域,这样的支付应用是很多的,比如:小饭馆,投币充电站,自动售卖机、有偿保险柜..等等太多了。 在这些应用场景中,一般的个人或者小公司是较难实现这样的一个较复杂的完整支付系统,因为这不单涉及到硬件,还涉及到多数人较陌生的微信支付接口、系统的对接, 还涉及到服务器对远程终端硬件部分的链接。 为此,本版主认为,如果某个研发机构或公司,设计出一款“微信支付硬件控制模块”和相应后台管理软件的话,应该很有前景! 有了这个模块,一般的个人或者小公司都可以轻松上手,可以把传统他们擅长和已经在运行的商业产品(控制系统)跟微信支付快速对接起来! 举几个应用案例: 1、小饭馆,使用这个模块,客户支付后,语音自动播放“已经上到xxx多少钱“。因为服务员很忙,听声音就可以不用看手机或电脑了。 2、投币充电站,使用这个模块,客户支付后(相当于收到投币信号),然后该模块输出相应个数的脉冲,然后电路板输出定时的电压给客户充电! 实现这样的远程硬件系统,目前我们立创商城有不少款无线控制模块,可以用来作为服务器平台和终端(单片机控制端)的链接使用! 比如下列这些:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KevinChen
0
主题
72
回复 |
发表于2017-05-19 17:28:48
|
显示全部楼层
25#
好主意,这种模块应用很广。立创可以考虑用easyeda开发一套开源的,外包给别人开发。
|
|