查看:
19717
回复: 24 |
基于LPC824的非隔离高精度市电采样
|
|||
老酒
3
主题
101
回复 |
发表于2017-02-25 20:14:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
LPC824概览: 1.Cortex-M0+内核,30MHz工作频率2.最高16KB片内Flash、4KB片内SRAM3.用于外设配置的开关矩阵,状态可配置定时器SCT4.3路UART、2路SPI、1路I2C5.多达18路GPIO//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LPC82X内部有2套ADC转换,ADC精度为12位,且内部集成1路模拟比较器,因此用于交流采样是绝佳选择。这里就给大家带来这么一块交流采样电路板,其特点如下: 1.非隔离运算放大器差分采样; 2.直接市电接入,最高电压设计至311Vac,电压峰值最高允许达到440V; 3.5~15V直流供电,防直流反接; 4.硬件线路连接,支持VCO锁相同步采样,脉冲过零同步采样,两种; 5.支持SWD在线调试; 6.0.69寸OLED显示,调试更加清爽; 电路板取样原理图如下:
显示原理图如下:
PCB如下:
交流采样电路讲解: 交流采样电路采用差分运放,增益系数为K=3.6K/(330K+300K+300K+30K),之所以采用多个电阻串联,是为了增加强电间隙。单片机输入电压范围为0~3.3V,其中心电平1.65V. PCB与原理图资料:采样图纸.rar 调试视频资料:
PCB下单编号:
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-26 11:06:27
|
显示全部楼层
5#
内核一样,封装不同没多大关系。照样可以参考和学习~
|
|