查看:
37258
回复: 48 |
用TD2786/TD1519与FP6601Q做快充(三星华为苹果通吃)
|
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-02-26 00:30:22
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1、首先介绍一下DCDC芯片: TD2786 是一颗3A30V同步整流降压芯片,TD1519A 是一颗2A30V同步整流降压芯片。在应用中无须续流二极管。 典型应该用如下图: FP6601Q 是一颗明星快充识别芯片,现在主流的支持QC3.0的充电宝都能看到他的身影。 其支持高通 QC2.0 / 3.0 与华为海思 FCP,通过监控 USB D+ / D- 上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。 在启用输出电压调整前自动检测所连接的设备是否支持 QC2.0 / QC3.0 or FCP,如果不能握手快速充电设备时,FP6601Q 将禁用输出电压调整。 典型应用如下图,这里的Feedback Node是接到DCDC芯片的反馈引脚上。上面的R1=100k固定不动,下面的R2要根据DCDC芯片的FB反馈电压来设定, 使得其输出电压是5V。 2,原理图方案设计 虽然不需要续流二极管D1,但是还是加上SS34的位置吧! R5=560Ω时输出5V,R5=0Ω输出5.1V 3、PCB设计
4、实物调试 首先看一下实物吧...............
接下来通电调试,如果要让其输出QC3.0最高的12V电压,那么就需要输入端电压大于12V,而芯片的最大输入电压是30V,所以这个快充方案的输入电压范围是13V~30V。 第一步要确保在不插入任何设备时的电压是5V,而且上电瞬间不能有过充,捕捉到如下的波形。图中的波形看起来十分漂亮,从缓慢的电压爬升可以知道芯片内部有软启动过程。 第二部插入支持QC3.0的小米2移动电源,作为这个快充方案的负载 我们可以看到快充识别芯片FP6601Q与小米移动电源内部的识别程序握手之后识别出设备支持QC3.0,于是就输出12V的电压,捕捉到波形如下图。 可以看到电压从5V慢慢上升到了12V,从USB表头可以看出这个时候的充电功率是18W。 最后再来拉慢整个扫描速度,看看整个设备从启动输出5V再到识别出QC3.0的设备输出12V这个过程中经历了一个怎样的过程,捕捉到如下的波形。 时间尺度是1秒1格,稳定输出5V经过约5秒之后才启动QC3.0识别程序,然后输出12V。整个过程安全可靠,不必担心损坏不支持QC3.0的设备。 ============================================================================================================ 既然上面都验证没问题了,那么就给我的手机充个电吧! 这个手机最大支持9V/1.67A的充电规格,从表头看出大概是这个值。 |
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-27 10:24:49
|
显示全部楼层
4#
图文并茂,调试过程写得不错! 这款,在年前的方案验证板的申请活动中,好像没看到有申请。 如果可以,楼主可以让我们免费批量制造一批空板,然后免费送给需要的网友的。 |
|