查看:
11487
回复: 14 |
参赛作品《无源型直流4~20mA信号智能隔离模块》
|
|||
谁解棋中味
2
主题
13
回复 |
发表于2018-05-29 17:13:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):赵明 2. 单位或学校名称(选填项): 3. 当前职务或职称(选填项):工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):无源型直流4~20mA信号智能隔离模块 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):一种体积非常小(30mm*30mm*15mm内)的隔离模块,其无需外部独立供电电源,低成本、低功耗实现工业4~20mA信号到4~20mA信号的高精度隔离传输,同时可将输入的4~20mA信号转化为数字信号以Uart接口输出。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32L011,运放、光耦、电阻、电容、电感、三极管、贴片LED、轻触开关等; 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):外壳,接线端子等; 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):Altium Designer,立创EDA 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; PCB实物图和焊接成品图见:(一)作品简介
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;
在当前许多工业现场及实验室,都涉及到多台设备间的数据传输,而许多有线性规律的数据多采用4~20mA直流电流的方式进行传输,为避免两台设备间相互干扰,一般会使用4~20mA的信号隔离器进行隔离。而目前市场上的信号隔离器普遍存在如下问题: 1. 使用昂贵的隔离器件,普遍价格偏高; 2. 所使用的隔离电路带有隔离电源,而隔离电源电路不但增加成本,还会占用大片的PCB面积,导致信号隔离器的体积普遍偏大,不利于集成。 针对现有技术存在的以上问题,本作品的主要目的便是发明一种可使用常见低价元器件实现的4~20mA信号隔离电路,有效的降低信号隔离器的材料成本,且体积要求尽可能小,便于集成。而若达到体积小、成本低的目的,本作品所要发明的电路就不能含有隔离电源模块,需使用窃电技术,并使输入输出的等效阻抗尽可能的低,适用电压范围尽可能的广。 本作品原则上可使用到所有使用4~20mA直流信号隔离器的场合,其市场应用面是比较可观的。 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 本作品相对现有技术,有如下优点: 1. 性价比高,本作品实验的材料成本约20元,优化后,量产的成本约为15元,远远低于现有的信号隔离器的成本。而本作品目前的传输精度约为0.1%~0.2%FS,这个精度已经接近市场上的中端产品; 2. 体积小,本作品为模块形式,其体体积远远小于市场上常规的信号隔离器,非常便于集成,实际的尺寸见(一)作品简介; 3. 本作品不但可以实现模拟信号到模拟信号的隔离传输;还可实现数字信号到模拟信号的隔离传输;模拟信号到数字信号的非隔离传输,后续可优化为模拟信号到数字信号的隔离传输; 另外,本作品目前支持1路模拟量输入,1路模拟量输出,后续可方便的扩展为1入2出,且成本仅增加不到5元; 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 因模拟信号的隔离器件普遍价格较高,价格低的隔离效果普遍不好,相比之下,数字信号的处理技术可谓花样繁多,且数字信号比模拟信号要稳定得多。故本发明的思路是将模拟信号转换为数字信号,然后对数字信号进行处理,进而隔离传输,最后或在输出端将数字信号还原为模拟信号,或直接处理数字信号,可视应用环境而定。 需要注意的是,本电路如需与外部设备进行串口通信,必须使用光耦隔离电路,参考电路如下:
以上电路需要集成到本隔离模块需要服务的数字信号目标设备中; 3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。 使用AD18完成拼版; 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。
AD转换:
获取AD值:
PWM配置:
PWM输出:
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。 https://v.qq.com/x/page/d0756kepsjl.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 1. 因模拟信号的干扰因素众多,调试往往是寻找其中的一个均衡点,如此使很费时间的。因此在对模拟信号处理时可先思考一下解决方案,能通过数字信号进行间接处理有时也是极好的。 2. 世上无难事,只怕有心人。 3. 现作品只是试验比较理想,下一步将会小批量试产,测试作品的性能一致性。同时寻找合伙人以备量产、开发市场。 4. 立创EDA确实有许多可圈可点之处,比如布线、选择器件等就比Alutim Designer好用,但也有一些功能不完备,比如设计规则检查、拼版等功能,就不如Alutim Designer好用,建议立创发动群众,共同搭建中国人自己的EDA平台。 5. 立创商城里面的好多器件都没有封装库,建议立创采用器件选型工程师的模式,再设立一个兼职封装完善工程师的职位,让广大电子爱好者共同完善EDA平台的基础库,在封装库完善的情况下,也可为立创的PCB打样业务增砖添瓦。 |
|||
谁解棋中味
2
主题
13
回复 |
发表于2018-05-30 11:32:03
|
显示全部楼层
5#
|
|||
谁解棋中味
2
主题
13
回复 |
发表于2018-06-04 13:35:46
|
显示全部楼层
6#
我已经传播了,为啥不给分?
|
|||
谁解棋中味
2
主题
13
回复 |
发表于2018-08-19 21:17:54
|
显示全部楼层
9#
更新完毕~
|
|||
谁解棋中味
2
主题
13
回复 |
发表于2020-08-07 21:29:06
|
显示全部楼层
12#
线性度可以到千分之二,在工业温度范围内,温漂可以控制到50ppm左右。 不知道你这个电路线性度能到多少?温漂能控制到多少?产品一致性是不是好保障? |
|