查看: 17776
回复: 25
78L05与HT7550相比哪个更好?
jeraw
14
主题
176
回复
发表于2017-02-28 14:19:53 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
78L05比较老,HT7550刚听说,SMT都可贴片。78L05是友顺的,长电代封装的。HT7550刚接触,不是很了解。比了下参数是HT7550静态电流更小,5V输出的时候输入耐压都是30V。不知道 用来输出<10ma的5V电压哪个更好些
Manu
0
主题
1
回复
发表于2018-05-14 11:22:47   |  显示全部楼层
13#
ht7550,你们有遇到过输出只有0.9V这种情况吗?怎么解决的啊?谢谢

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部