查看:
3870
|
回复:
5
|
探讨一些商城上有效的物料搜索方法
|
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-02-28 18:04:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
RT 各位网友经常在我们商城购买物料,一般搜索物料都用哪些关键字,我举了几个被动器件的例子。 类别 关键参数 举例编号 较全面的搜索关键词或组合 电阻 阻值+误差+封装 C20422 430K ±5% 2010电容 容值+误差+电压+封装+材质 C30926 100nF ±10% 50V 0603 X7R 电感 感值+误差+封装 C1035 10uH ±10% 0603 (电流参数需要看手册哦,后续慢慢完善这个参数) 晶振 有源:频率+工作电压+误差+封装 C15576 16MHz 5V ±20ppm 7050 无源:频率+负载电容+误差+封装 C18560 8MHZ ±20ppm 20pF 5032 不过最有效的方法还是输入厂家的完整型号,但是对一些被动器件可以搜索关键字的方式获得购买编号。 暂时想到这几个,有网友知道更好的搜索方式么..... |
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-05 11:46:44
|
显示全部楼层
6#
It is very hard to search at lcsc.
|
|