查看:
79472
回复: 104 |
电量采集的硬件及软件极简方案-BL0937
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-04 23:49:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
(芯片的性价比高,值得你细细品味) 公司用过的一款电能采集IC,制作一款WIFI版取电开关,已完成样品初步测试,后因公司发展方向,暂停了该项目; =》目前该PCB还有几块空PCB,有需要的童鞋,在后面跟帖,我免费送给你,邮费自理(到付,一般选择顺丰,省内12元吧); =》仅赠送带有BL0937的空PCB一块,有疑问,可以跟贴说明,我尽量回复; =》对于这个方案,无论正面的意见或者负面的意见,欢迎指正; =》原厂资料使用的是阻容降压,稳压后给BL0937供电,个人偏好使用HT7533作为稳压;我的图片的方案由于外壳的内部空间有限,使用了一个隔离DCDC电源方案给BL0937供电;
一、概述 1.1、BL0937 是一颗宽量程单相多功能电能计量芯片,适用于单相插座表、单相插排、智能家电控制电路等应用,具有较高的性价比。 1.2、BL0937 能够测量单相有功能量、有功功率、电流电压有效值等参数;能够充分满足插座表、单相插排、智能家电等领域的需要。 二、特点 2.1、高精度,在输入动态工作范围2500:1 内,非线性测量误差小于±0.5% 2.2、大信号稳定性,采样电流300mA 点,CF 输出跳动小于±0.2% 2.3、小信号稳定性,采样电流50mA 点CF 跳动小于±0.3% 2.4、芯片给出电压和电流的有效值,电流测量范围(4mA~30A)@1mohm 2.5、芯片具有防潜动设计,确保无电流时噪声功率切除。 2.6、芯片上有电源电压监测电路,检测掉电状况, 工作电压低于2.7V 时,芯片进入复位状态 2.7、芯片内置1.2V 参考电压源 2.8、芯片内置振荡电路,时钟约2MHz 2.9、芯片单工作电源3.3V,低功耗6mW(典型值) 2.10、SOP8 封装 三、电路图
四、BOM表
五、相关资料 数据手册:BL0937_V1.01_cn.pdf 以上资料也可以访问贝岭的官方网站获取; 官方网站:http://www.belling.com.cn 芯片直通:http://www.belling.com.cn/article.htm1?id=4597 嘉立创直通:http://www.szlcsc.com/product/details_95814.html |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-05 18:24:52
|
显示全部楼层
3#
复旦的RFID读卡方案,本帖的关注点在BL0937,相关参数的优劣性,请参详对应手册;不足1元的价格,不知道有没有专业做电表计量设备的前辈使用该方案?对比专业电表计量设备,该芯片的缺点在哪?优点在哪?我想还是需要专业做电表计量的前辈才能回答;我仅抛砖引玉;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-05 20:45:14
|
显示全部楼层
6#
手头还有几个BL0937样品,可以与空PCB一起发给你,邮费自理,其他元器件都能在JLC商城购得;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-06 13:09:17
|
显示全部楼层
10#
扣除前面两个名额,还剩2个免费赠送名额;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-07 14:41:46
|
显示全部楼层
12#
附上我自己的原理图; |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-08 21:49:08
|
显示全部楼层
15#
OK;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-08 21:49:37
|
显示全部楼层
16#
嘉立创商城的BL0937预计2017-04-01到货;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-08 22:28:41
|
显示全部楼层
17#
仅准备3套,明天安排发出去;对应的收件人信息已经记录下来,有需要的可以自行删除通讯信息; |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-08 22:30:10
|
显示全部楼层
18#
顺丰快递,邮费到付;里面仅包含一块PCB,1个0.001欧电阻,1个BL0937,其他元器件可从商城购买;原理图留意楼上;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-08 22:38:03
|
显示全部楼层
19#
510/1%指的是51欧姆的电阻;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-08 22:41:21
|
显示全部楼层
20#
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-09 15:52:28
|
显示全部楼层
23#
含BL0937的空PCB已经发完,谢谢大家关注;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-14 10:16:14
|
显示全部楼层
26#
已经送完,需要的话,可以在商城上下单,预计2017-04-01到货;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-19 18:07:11
|
显示全部楼层
27#
好消息:BL0937商城首批货已经到位,有需要的朋友可以直接购买; |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-30 20:05:13
|
显示全部楼层
33#
从规格书上看,确实没有看到关于直流的描述;你如果有兴趣的话,可以试一下直流的效果,成功几率估计很低;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-04-10 08:39:36
|
显示全部楼层
35#
欢迎电表计量的业内人士提出你宝贵意见;关于正面的评论,还是负面的,都可以;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-04-27 03:04:07
|
显示全部楼层
38#
对电流、电压而言,脉冲宽度固定38uS,但是整个周期的占空比是随着电流或电压的变化而变化的;计算电能而言,则是累计这些脉冲的总数即可;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-04-27 03:08:12
|
显示全部楼层
39#
阻容降压可以满足BL0937的供电需求的;嘉立创商城的MP150GJ-Z,也是不错的非隔离降压方式;LNK304则贵些;耗电量不大,可以尽量缩小前端的电容及电感;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-05-06 22:32:10
|
显示全部楼层
41#
抱歉,整理好的,已经发完了;建议自己画块小板,最个小功能板,整体费用能控制在80元以内;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-05-19 15:19:58
|
显示全部楼层
45#
谢谢你的提问,从我个人分析,电压采集比较正常,功率采集异常,应该是电流采样出现问题了,你留意电流采样电阻的选型,采样电阻的PCB走线是否存在问题;我给你留个官方技术咨询电话:0755-33336779,贝岭刘工;欢迎你贴图上来,大家帮你一起分析;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-05-22 16:50:35
|
显示全部楼层
47#
抱歉,整理好的,已经发完了;建议自己画块小板,最个小功能板,整体费用能控制在80元以内; 我在考虑,是不是我可以整理一个隔离DCDC版的验证PCB空板,给大家用?板上的元器件都可以在JLC商城上买到的; 有需要的客户,可以在后面留言,超过10个留言需要的话,我来做PCB空板,免费送大家; 附原理图作参考; |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-05-22 22:40:11
|
显示全部楼层
50#
浮地的概念,此时的地,只是指定对应点的电平;并非接大地
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-05-22 22:42:30
|
显示全部楼层
51#
做过两个版本:HF2150(30A,体积大)及HFE20(16A,太勉强)
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-05-22 22:44:14
|
显示全部楼层
52#
我在考虑,是不是我可以整理一个隔离DCDC版的验证PCB空板,给大家用?板上的元器件都可以在JLC商城上买到的; 有需要的客户,可以在后面留言,超过10个留言需要的话,我来做PCB空板,免费送大家; 附原理图作参考,会做适当调整;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-06-03 11:20:21
|
显示全部楼层
56#
很抱歉,看来需要的人还是比较少,凑不足10人;最近较忙,抽空,我会做一款方案验证板到JLC商城,买零件免费送空PCB吧;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-06-03 11:33:57
|
显示全部楼层
57#
确实没有对应程序;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-06-03 11:39:20
|
显示全部楼层
58#
地概念只是一个相对性的概念,也许我的原理图做反了?L、N标示反了?对于交流电AC220V,如果不考虑触电、漏电保护问题,L与N只是有个相对的电压差;无论是拿L做零点或者N做零点,采集的结果应该是一样的;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-06-03 11:44:05
|
显示全部楼层
59#
你如果用过非隔离开关电源12V(如:LNK306),就能够体会,无论是相线零线怎么倒,都能出来12V直流电压,只是其中一种情况下,手摸这个输出的12V会触电,此时的对大地电压实际是AC220V;;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-07-20 16:15:08
|
显示全部楼层
61#
抱歉,已经送完了;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-10-25 08:48:52
|
显示全部楼层
69#
示波器测强电用法: 1、直接把示波器的地线去掉,示波器只接L与N,可以将表笔任意搭在零线或火线上; 2、采用隔离变压器(AC220V 转 AC220V,TB上也有)给示波器供电,也可以将表笔任意搭在零线或火线上; 3、好点的示波器,比如说泰克的某某系列,里面预留电池供电的接口,仅用电池供电,也可以将表笔任意搭在零线或火线上; |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-11-10 17:06:59
|
显示全部楼层
71#
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-12-29 15:11:15
|
显示全部楼层
73#
确实不知道哦;一般计量型的产品,都要做标定的;你可以尝试下校准,然后再通过调压设备调压输入后,观察其准确性;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-01-05 10:29:21
|
显示全部楼层
75#
官方技术咨询电话:0755-33336779,贝岭刘工 |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-04-12 16:38:48
|
显示全部楼层
77#
官方技术咨询电话:0755-33336779,贝岭刘工; 他们更专业的技术咨询 |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-04-15 23:37:32
|
显示全部楼层
79#
021-24261000,贝岭的官方电话,由他们再转接对应的技术支持就好;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-06-06 00:06:17
|
显示全部楼层
81#
一. 阻容降压半波整流基本电路
如图1, C1为降压电容,类似于一个电阻的作用,它的容抗Xc=1/(2πfc).
电路分析:
首先去掉VD1, 剩下的电路中C1用于降压, 然后通过VD2半波整流, 整流后的电压由VD3和C2进行稳压输出. 由于电容只能通过交流电,经过VD2整流后,电容只能流过正半周单向电流,电路不能持续导通,所以还需要构造一个负半周的电流回路, VD1就起到这个作用. 由于电容C1上的电压较高,拔掉插头后可能仍有较高电压引起触电,所以必须对电容尽快放电. R1并联在电容上,就是用来做放电电阻,起到安全保护的作用.
最大输出电流计算: 分析可知,此电路中电容相当于直接连接在交流电中, 其容抗Xc=1/(2πfc), 故电流I=U/Xc=2π
fc*U , 当U=220V, f=50Hz时, I=2*3.14*50*220*c=69080*c, 电流单位取ma,电容取uf,则有: I=69mA,
实际中,由于Vout的电压差等因素, I一般为60mA. 流过VD2的电流即此电路的输出电流, 由于正半周的电流经过VD2,负半周的电流经过VD1, 故VD2上电流为总电流的一半,即30mA. 对于阻容半波降压电路, 实际经验得出,输出电流/总电流≈0.44 ,即 Iout=0.44*I总=0.44*U/Xc=0.44*220*2πfc=30395*c (A) 取c单位为uf, I单位为mA,则:
Iout=30*C (mA) 如电容为1.5uf,那么半波阻容电路输出电流最大30*1.5=45mA.
|
|