查看:
80102
回复: 104 |
电量采集的硬件及软件极简方案-BL0937
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-03-04 23:49:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
(芯片的性价比高,值得你细细品味) 公司用过的一款电能采集IC,制作一款WIFI版取电开关,已完成样品初步测试,后因公司发展方向,暂停了该项目; =》目前该PCB还有几块空PCB,有需要的童鞋,在后面跟帖,我免费送给你,邮费自理(到付,一般选择顺丰,省内12元吧); =》仅赠送带有BL0937的空PCB一块,有疑问,可以跟贴说明,我尽量回复; =》对于这个方案,无论正面的意见或者负面的意见,欢迎指正; =》原厂资料使用的是阻容降压,稳压后给BL0937供电,个人偏好使用HT7533作为稳压;我的图片的方案由于外壳的内部空间有限,使用了一个隔离DCDC电源方案给BL0937供电;
一、概述 1.1、BL0937 是一颗宽量程单相多功能电能计量芯片,适用于单相插座表、单相插排、智能家电控制电路等应用,具有较高的性价比。 1.2、BL0937 能够测量单相有功能量、有功功率、电流电压有效值等参数;能够充分满足插座表、单相插排、智能家电等领域的需要。 二、特点 2.1、高精度,在输入动态工作范围2500:1 内,非线性测量误差小于±0.5% 2.2、大信号稳定性,采样电流300mA 点,CF 输出跳动小于±0.2% 2.3、小信号稳定性,采样电流50mA 点CF 跳动小于±0.3% 2.4、芯片给出电压和电流的有效值,电流测量范围(4mA~30A)@1mohm 2.5、芯片具有防潜动设计,确保无电流时噪声功率切除。 2.6、芯片上有电源电压监测电路,检测掉电状况, 工作电压低于2.7V 时,芯片进入复位状态 2.7、芯片内置1.2V 参考电压源 2.8、芯片内置振荡电路,时钟约2MHz 2.9、芯片单工作电源3.3V,低功耗6mW(典型值) 2.10、SOP8 封装 三、电路图
四、BOM表
五、相关资料 数据手册:BL0937_V1.01_cn.pdf 以上资料也可以访问贝岭的官方网站获取; 官方网站:http://www.belling.com.cn 芯片直通:http://www.belling.com.cn/article.htm1?id=4597 嘉立创直通:http://www.szlcsc.com/product/details_95814.html |
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-03-07 13:49:46
|
显示全部楼层
11#
阻容降压有些不靠谱,建议用AC-DC电源模块。
q484165838
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-03-07 14:52:37
|
显示全部楼层
13#
看到了B0505S
q484165838
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-03-21 09:28:41
|
显示全部楼层
30#
大概5.5-6元的样子
q484165838
|
|