查看:
39319
回复: 63 |
TP1562A,TP1564A 超高性价比运放,输入输出轨到轨,6MHZ带宽,极低温漂,超...
|
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-07 13:06:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
2.1-6.0 V 输入输出轨到轨,6MHZ带宽,极低温漂,超低偏置,适合 电力 汽车电子模拟信号处理与采样。 TP1562A,TP1564A 超高性价比运放,价格低于1元钱!!! 思瑞浦 3PEAK,采用国外模拟最先进的技术,采用国产最好的封装厂江苏长电集团来做的流片封装测试。
思瑞浦 最高性价比的运放,国内大品牌家电的首先运放厂家。
TP1564A - 2.1-6.0V、6MHz带宽、轨至轨输出、四路运放
TP1562A- 2.1-6.0V、6MHz带宽、轨至轨输出、两路运放1。 2.1-6.0V 输入输出轨到轨 特别适合于3.3V或5.0V要求低电压供电的场合。 2。 极低温漂,超低偏置, 适合4-20mA电流环,模拟电流输出,V/I控制用 ,电力、汽车电子等的模拟信号处理与采样。 3。 高速高带宽,高压摆率, 适合变频、逆变电源等的过流、过压保护用,因为那些电力应用的场合要求影响速度快,差一两个US都可能造成严重后果。 4。 高抗干扰 适合于电力,工业,汽车电子等待恶劣电磁环境的场合。 5。 工作温度:–40°C to 125°C 达到汽车要求的温度等级,可以适应所有应用温度环境。 6。 已经有长虹等等国内大量家电厂商大批量采用,性能好,长期运行稳定。 TP1564A - 2.1-6.0V、6MHz带宽、轨至轨输出、四路运放http://www.szlcsc.com/product/details_98542.html
TP1562A- 2.1-6.0V、6MHz带宽、轨至轨输出、两路运放http://www.szlcsc.com/product/details_82813.html 数据手册下载地址: TP1561A-1561NA-1562A-1564A_Rev.B.03.pdf TP1562ATP1564A- Stable 6MHz, 500μA, RRIO, Precision, Op Amps
|
xqb123
0
主题
3
回复 |
发表于2018-05-19 16:19:28
|
显示全部楼层
53#
tp1562做比较器会损坏,说明书里面说差分输入可以到7v,用mcp6022就没事,实际测试差分输入不可超过0.7v
|
xqb123
0
主题
3
回复 |
发表于2018-05-19 16:21:09
|
显示全部楼层
54#
参数虚标也太假了
|
xqb123
0
主题
3
回复 |
发表于2018-05-21 18:02:08
|
显示全部楼层
55#
楼主哪里去了,我说的问题楼主怎么不回复
|
|