查看:
39176
回复: 63 |
TP1562A,TP1564A 超高性价比运放,输入输出轨到轨,6MHZ带宽,极低温漂,超...
|
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-07 13:06:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
2.1-6.0 V 输入输出轨到轨,6MHZ带宽,极低温漂,超低偏置,适合 电力 汽车电子模拟信号处理与采样。 TP1562A,TP1564A 超高性价比运放,价格低于1元钱!!! 思瑞浦 3PEAK,采用国外模拟最先进的技术,采用国产最好的封装厂江苏长电集团来做的流片封装测试。
思瑞浦 最高性价比的运放,国内大品牌家电的首先运放厂家。
TP1564A - 2.1-6.0V、6MHz带宽、轨至轨输出、四路运放
TP1562A- 2.1-6.0V、6MHz带宽、轨至轨输出、两路运放1。 2.1-6.0V 输入输出轨到轨 特别适合于3.3V或5.0V要求低电压供电的场合。 2。 极低温漂,超低偏置, 适合4-20mA电流环,模拟电流输出,V/I控制用 ,电力、汽车电子等的模拟信号处理与采样。 3。 高速高带宽,高压摆率, 适合变频、逆变电源等的过流、过压保护用,因为那些电力应用的场合要求影响速度快,差一两个US都可能造成严重后果。 4。 高抗干扰 适合于电力,工业,汽车电子等待恶劣电磁环境的场合。 5。 工作温度:–40°C to 125°C 达到汽车要求的温度等级,可以适应所有应用温度环境。 6。 已经有长虹等等国内大量家电厂商大批量采用,性能好,长期运行稳定。 TP1564A - 2.1-6.0V、6MHz带宽、轨至轨输出、四路运放http://www.szlcsc.com/product/details_98542.html
TP1562A- 2.1-6.0V、6MHz带宽、轨至轨输出、两路运放http://www.szlcsc.com/product/details_82813.html 数据手册下载地址: TP1561A-1561NA-1562A-1564A_Rev.B.03.pdf TP1562ATP1564A- Stable 6MHz, 500μA, RRIO, Precision, Op Amps
|
chenjian
0
主题
4
回复 |
发表于2018-10-17 18:14:38
|
显示全部楼层
59#
我是用了TP09出了问题,3PEAK电话又没人接,这才找到这的,我是放大康铜丝采样的电流信号,前期电流为零时,单片机ADC底数为0,还是不错的,但是不知道为什么过段时间就有个很大的底数,更换芯片就又好了,我的运放前端保护都已经做了,还是有问题,不知道怎么办了。做了几块样板都是这样的问题,看来几毛钱的芯片还是不靠谱。商城里已经购买GSM GS8552芯片,代换试试。
这个问题我也遇到,真不敢用3PEAK的了。这个底数最大有40mv,还不如358 |
chenjian
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-12 18:11:59
|
显示全部楼层
62#
厂家回复大意:3PEAK凡是有Not Recommended in New Design(新设计中不推荐)字样的产品均是有问题的产品. 聚洵gs8552目前测试没有什么问题。但不完全保证没有测试到的问题。 |
|