查看:
8135
|
回复:
10
|
用了商城的模拟开关CH440E,导通电阻太大,有没有直接替换的?
|
老张
8
主题
125
回复 |
发表于2017-03-08 20:03:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
大家帮帮忙,用了国产的模拟开关CH440E(商城有,南京产),结果设计好电路后,发现带负载能力不行,跟说明书写的十几欧姆差别太大。 输入是0~5V的方波信号,是9600bps的串口,输出如果接个1KΩ的负载,电压跌落有1V,算下来导通电阻有几百欧姆了。我用了两个双刀双掷模拟开关串联用的,电路上有些别的负载,电压跌落能到2.5V以上,输入输出都无法正常进行了。。。 谁知道这种封装的PIN to PIN 直接替换的芯片有没有进口的、导通电阻低的芯片,MSOP-10封装。 价格不是问题。板子已经做好了,马上要交付了。唉。 解决各种电子机械光学疑难杂症,可帮消化改进老外的设备(抄板太LOW了,不干,哈哈)高手请联系Q1476299229
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-09 11:31:08
|
显示全部楼层
5#
楼主可以试试用这个FSUSB30MUX ,Pin 2 pin |
|