查看:
4031
|
回复:
3
|
如何用万用表测试整流桥
|
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2017-03-10 13:40:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如何用万用表测试整流桥 整流桥是把四只整流二极管按桥式结构连接并用塑料封装在一起的,它与用四只整流二极管组成的桥式整流器的结构和作用均相同,整流桥—对脚为直流电压缩出端,有正、负之分.—般接负载或经滤波、稳压后接负载。供给负载直流能量。桥堆的调试和维修方法如下。 图1整流桥外形及内部结构 1、逐个测量法 一只正常的二极管它的正向电阻较小,而反向电阻较大,用万用表可以大致测量其质量的好坏。如图2所示,万用表置R×1k档,用红黑表笔分别与二极管的两个电极相接,测员它的正、反向电阻值,两者相差放大越好。即正向电阻要小,反向电阻要大。如果正反向电阻都是∞,说明二极管内部断线开路;如果正反向电阻均为零,则为两个电极之间短路(PN结击穿);如果测得正、反向电阻很接近,说明二极管失去单向导电性(或称为失效),不能使用。常见的普通二极管用R×1k档测得的正常电阻值见表1。(注意:测试二极管时可能需要将二极管与其工作电路分离) 图2 用万用表测试二极管好坏 表1 2、简易测量法 上述方法检测整流桥堆详细可靠,但测试过程较繁琐。这里再介绍一种简单方法,只得测三次即可确定桥堆的好坏。如图1(b)所示,将万用表置R×10k档.测量交流电源输入端②脚、④脚间的正反向电阻,由电路结构可知,无论两表笔怎样连接测量,对于一只性能良好的桥堆,其②脚、④脚间的正反向电阻均应很大,因每次测量总有二极管是反向运用状态;假如测得正反向电阻较小(如只有几千欧)时,则说明娇堆中有一只或多只二极管有击穿或漏电现象,不能再使用了。仅靠上述测量还不能判断桥堆中某只二极管是否有开路性放降相正向电阻变大的故障,对此还应测试直流输出端①脚、③脚间的正向电阻,方法是:万用表置R×1k档,红表笔接③脚.黑表笔接①脚,如果此时测出的正向电阻略比单只二极管正向电阻大,说明桥准正常,如果正向电阻接近单只二极管的正向电阻,说明桥堰中有一只或两只(两臀)二极管击穿;如果正向电阻较大,比两只二极管正向电阻大很多,说明桥准中的二极管有正向电阻变大或有开路性故障。 3、桥准管脚位置的判别 由图1可知,管脚位置已标明在桥堆的外壳上,一看便可确定,但有的桥堆标记不清,或标记有错误时,就不能盲目接入电路,否则会烧毁桥堆和其它元器件,对比就须用万用表判定桥堆管脚的准确位置。判别方法是:先找出直流输出正极(即③脚)端,假定某只脚为③脚.万用表置R×1K档,红表笔按③脚,用黑表笔分别去接①脚、②脚、④脚,如果三次均有较小阻值(导通电阻)则说明假定是正确的,即③脚为桥堆的直流输出正极,如果三次测试中,有一脚通或全不通,则说明假定是错纳,需另假定②脚重新测试,直到找到真正的②脚为止。找到③脚后,其余备脚便好确定了:仍用红表笔接③脚,用黑表笔分别测试另三只脚的正向电阻,其中阻值最大的那只脚印为直流电压输出端的负极,剩下两只脚为交流输入端,没有正负极性之分。(这里使用的指针式万用表,如果您使用的是数字万用表,还可以用二极管测试档,但注意数字式万用表红表笔接内电池正极,所以表笔顺序与上述方法相反) 立创商城电子制作节(审核专员)
|
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2017-04-06 11:51:49
|
显示全部楼层
2#
使用万用表检测集成电路方法
1.在路直流电阻检测法 这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点: (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。 (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。 (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。 2.直流工作电压测量法 这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点: (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。 (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。 (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。 (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。 (5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。 (6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。 (7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。 (8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。 3.交流工作电压测量法 为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔; 对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的*放大级、场扫描电路等。由于 这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。 4.总电流测量法 该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。由于IC内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后 级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。 立创商城电子制作节(审核专员)
|
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2017-04-07 11:57:06
|
显示全部楼层
4#
万用表检测瞬态电压抑制二极管(TVS管)
对于单极型瞬态电压抑制二极管,LS2Z52A按照测量普通二极管方法可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4kQ左右,反向电阻为无穷大。 对于双极型瞬态电压抑制二极管,任意调换红、黑表棒测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则说明该管性能不良或已经损坏。万用表检测高频变阻二极管 高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。 高频变阻二极管极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。 高频变阻二极管的具体检测方法与普通二极管正、反向电阻检测方法相同,当使用500型万用表R×lk挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5kQ左右,反向电阻为无穷大。 万用表检测硅高速开关二极管 检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。这种二极管的正向电阻较大,用R×lk电阻挡测量,一般正向电阻值为5~lOkQ,反向电阻值为无穷大。 立创商城电子制作节(审核专员)
|
|