查看:
3561
|
回复:
7
|
参赛作品 《实用电子积木》
|
仙人掌
3
主题
45
回复 |
发表于2018-05-30 23:35:42
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):金鹏 2. 单位或学校名称(选填项): 3. 当前职务或职称(选填项): 4. 参赛作品的名字(必填项):实用电子积木 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):采用底板+模块方式,底板为主控及供电,底板提供各路信号及电源接口,供模块与其对插,不同模块实现不同功能,例如:灯、按键、 数码管、播放器(喇叭)等, 且模块之间可以互动,例如:按键控制灯、喇叭,数码管显示的数字通过播放器喇叭出声等 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):C8304 STM32F103CBT6 C9922 VS1053B C38340 TDA1308T C93112 HT6872 C136085 12.288MHz无源晶振 C10692 1位0.8英寸共阳极数码管
7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):DB9插头(公母) 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):Cadence,Allegro 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 五块板卡依次是:(从上到下,从左到右): SD卡模块、SPI按键模块、LED模块、数码管+IO按键模块、MP3模块 备注:SD卡模块和SPI按键模块共用同一种PCB,两种焊接方式 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 研究背景:经常使用STM32实现一些功能,但每次的板卡都是实现指定功能,下次有新需求时,无法使用之前的硬件。 目的和功能:为节约开发时间及物料成本,本作品实现底板+模块式的设计方案,底板为通用设计,无需更换,实现不同的功能,仅通过设计和更换模块即可。 市场应用前景:模块+底板式设计符合现如今“快速验证,迅速出产品”的理念,同时节约了时间和物料成本,只要最初的设计和规划是合理的,那么底板 在短时间内无需更换、需要实现的功能只需要通过模块的设计即可验证,同时模块的也可做成兼容性设计,同一个模块可以有几种焊接方式, 实现不同功能,在兼容性设计很理想的情况下,甚至仅需在板卡上简单的切换(例如:调整一些电阻设置或拨码开关、少量元器件的手工焊接), 即可切换到新功能。总的看来,该方案有很广泛的应用前景。 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 创新性: 1)底板+模块的设计方案 2)模块的兼容性设计,单一模块也可以有多个功能 趣味性及实用性: 使用底板+模块,可以做成电子积木玩具: 1)模块式的功能,很容易实现LED多色灯,发声、播放歌曲、数码管显示数字,按键进行控制和互动等,趣味性很强 2)模块易于更换、搭配和组合,使用方便灵活 3)功能随时可以通过软件进行更改,在模块上可设计按键进行切换,定制化设计,可以满足不同使用者随时变化的需求 也可以当做开发板,方便快捷的验证功能 公益性:不同功能的验证,可在现有底板+模块的硬件平台上,硬件上作很小的改动甚至不需改动,仅更改软件即可实现,节约时间及物料成本, 迅速验证功能,让繁琐的开发过程得以简化,能有更多时间去休息或者做其他有意义的事情。 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 备注:包含Cadence、Allegro源文件,及已转为pdf格式的原理图。 STM32引脚分配及模块接口定义图:
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 实现原理:底板+模块,底板实现MCU的编程、烧写、供电,模块实现MCU引出的功能,例如LED、按键、数码管、MP3等 系统工作过程:底板MCU上电后,初始化时钟、外围设备设置定时器等,然后在死循环中执行指定模块的指定功能。 3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。 EDA工具:Cadence、Allegro 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 STM32F103C8T6 https://item.szlcsc.com/9243.html VS1053B https://item.szlcsc.com/10455.html 咪头 https://item.szlcsc.com/233602.html 方头按键 https://item.szlcsc.com/153206.html 数码管 https://item.szlcsc.com/11236.html 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 源码因时间关系,未实现全部功能,已实现点灯、按键、数码管、定时器等功能,很多是参考正点原子开发板的源码,仅供学习,转载请注明出处。 源码及部分代码截图:
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。 https://v.qq.com/x/page/e07576zv99f.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 底板与模块的接口定义、资源分布上有还有待优化,优化后通用性更好,更符合设计初衷; 原先设计制作亚克力面板,固定成类似积木的正方体、同时也能保护PCB板卡,因时间关系未能实现,否则整体效果和使用性更好。 |
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2018-08-15 11:42:35
|
显示全部楼层
8#
如果用下面这种端子,做起来也很好看:
|
|