查看:
5227
|
回复:
17
|
需要LD0,耐压≥18V,100ma,输出输入电容小于2.2UF,静态电流小于10UA
|
|||
孤寂无崖
1
主题
7
回复 |
发表于2017-03-15 11:31:22
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
现在需要LD0,耐压≥18V,100ma,输出输入电容小于2.2UF,静态电流小于10UA。HT7533的输出电容要到10微发,太大。XC6202条件合适,但是管脚定义不对,需要改PCB。有了解的同学指点下,谢谢。
|
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-03-15 12:35:29
|
显示全部楼层
3#
LDO的输出电容只是推荐值,类似HT7533之类的电容变小应该可以稳压,只是纹波会变大,如果你电流不大,建议测试看看能否满足要求
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-03-15 12:37:46
|
显示全部楼层
4#
其实现在0603的10uF电容也很多,体积也不会太大,常用的有三星的CL10A106MP8NNN,耐压也有10V,你都用了SOT-89封装的LDO了,还会在乎这点电容容量?为啥偏要变小呢?
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-03-15 15:28:22
|
显示全部楼层
9#
电压跌落的可能原因有多重,除了LDO本身响应特性差之外,还有电池本身特性(比如一次性锂电池的滞后效应),引线太长太细(或者劣质线材),PCB布线缺陷(电源线太细),这些跌落有些是电容可以搞定,有些是电容搞不定的。之前有个为了克服锂电池的滞后效应,甚至用上了法拉电容。 如果是LDO的,不在乎成本例如TPS79xxx系列的LDO还是不错的。 ①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-03-25 10:15:31
|
显示全部楼层
14#
看了你用MD7533,这样的话,你可以直接用HT7333或者ME6119A33P代替测试,你的问题应该是MD7533的最大电流只有120mA,而动态100mA你测试到的应该是平均值,瞬时值肯定超过的,是这个芯片的性能不满足你的应用要求,这个问题单单靠加大滤波电容是未必能搞定的。 其实看寨宝上卖那么多的7533的LDO,更过分的是打HT7533的字,还美其名曰国产HT7533。 个人认为做的比较好应该是Holtek原厂的,其他厂家性能不错的LDO没有必要也叫7533,人家大厂自信着呢,比如TI,人家叫TPS79533,是吧? ①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|