论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > 白光936温控板(B2319)的两项改进
查看:10832  |  回复:34
白光936温控板(B2319)的两项改进
小宇
7
主题
34
回复
发表于Thu Mar 16 17:20:04 CST 2017   |  显示全部楼层 1# 电梯直达

本人最近DIY了一款HAKKO 936焊台的温控电路板,使用uPC1701C+uPC324C的方案,并对原版电路做了两项改进。

改进1:原版温控板没有设置用于电源指示的LED,使得在空载时容易被我们认为焊台已关机,忘记关闭焊台是比较危险的,所以做出这项改进。

改进2:原版温控板的uPC1701C芯片的供电电压较高,基本达到了极限值(9V),所以将原版温控板的阻值为680Ω的R10电阻更换为3.0V稳压二极管, 使得uPC1701C芯片的供电电压降至8.4V,降低芯片发热,延长芯片使用寿命。

注:uPC1701C可以用KA2804或者UTC产的A2804L直接替换。uPC324C可用LM324替换。AC05D可控硅可用BTA08-600C或BTA10-600C代替,塑料插座可以用PLT-165-R替换,将907烙铁手柄上的插头换成PLT-165-P即可

喜欢这款的话不妨DIY一个

转载请注明

点击查看大图

点击查看大图 点击查看大图

点击查看大图


PCB工程文件下载链接:链接:http://pan.baidu.com/s/1hrPizvY 密码:yyki

HAKKO936.zip

前面板钻孔.zip

该帖子已被小宇于Thu Mar 16 17:39:27 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
楼主被“limeng(官方工作人员)” 打赏了10.0元微信红包作为奖励 ,原因:开源分享
翔宇0624
0
主题
2
回复
发表于Mon Mar 27 09:10:52 CST 2017   |  显示全部楼层 13#

楼主很给力啊!

  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部