查看:
6778
|
回复:
5
|
参赛作品《程控恒流源》
|
Luckyfa
1
主题
10
回复 |
发表于2018-06-02 16:30:51
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):黄运发 2. 单位或学校名称(选填项):东莞市敏腾测控技术有限公司 3. 当前职务或职称(选填项):高级工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):程控恒流源 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):由上位机发送命令给单片机,实现程控PWM控制恒流电路工作 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): C9433(ATMEGA48PA-AU) 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):MOS管,ME70N06T 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):力创EDA、PADS9.5 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 基于目前市场上普通电源重量大、体积大等等缺点,研发此款电流源/恒流源能很好解决上述问题。手动、程控调节电流源简单方便。可方便集成应用于生产设备当中,体积小、安装方便,程序控制可方便实现自动化控制,具有较强的应用前景。 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 此款电流源有多种输入控制方式,外部电压、PWM、程序控制、RS485多控制器联机工作、集中采集信号与控制,方便实现自动化生产测试 等等特点。 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 编码器用于菜单和参数设置、电流值调节; 外部TTL用于选择SET1或者SET2,2个LED用于指示SET1和SET2; 外部电压输入方式控制电流源; RS485方式控制电流源; 外部PWM方式控制电流源; 拨码开关用于选择输入控制方式; 数码管显示运行电流值和设置菜单; 外接负载0-500mA 等等;
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 单片机输出PWM控制恒流部分电路工作,采样电阻与负载串联用于采集电压经运放输入至单片机的ADC,计算 I=U/R 3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。 PADS9.5、CAM350、立创EDA。立创EDA核心原理图:https://lceda.cn/editor#id=75fe1e2c032844a887b1f8d1a62fd885 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。
ATMEL(爱特梅尔)/AVR/ATMEGA48PA-AU 托盘 商品编号:C9433, 购买链接: http://item.szlcsc.com/9962.html
如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。
https://v.qq.com/x/page/h06906ahagr.html
七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 调试PWM输出时,刚开始单片机IO脚无输出,配置好相关寄存器后,在示波器上可方便观察输出波形脉宽和频率大小。 可靠性和稳定性测试完成后,会改成OLED 12864中英文显示和设置菜单,由原来的单通道改为4通道,MCU由AVR换为STM32F103系列,增强功能; EasyEDA工具,可以使用离线版本,线上版本容易出问题、太慢等等故障,IC元件的Logic封装做的跟PCB引脚封装一样,不好理解和摆放,加一些初学者的教程,示例等等;主办方可以适当增加举办活动的频率,方便有意愿的工程师将好的作品或创意分享给大家。 |
Luckyfa
1
主题
10
回复 |
发表于2018-06-02 16:55:10
|
显示全部楼层
2#
|
|