查看:
15581
回复: 25 |
【众筹构想篇】使用CH9130制作一个电工专用的X-BOX
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-18 17:02:30
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
今天我看到我们立创商城上有个以太网络扩展多外设接口的芯片--CH9130,觉得挺合适电子从业人员(现在流行的统称--电工)使用的,
所以就大致设想了一个这样的产品方案。 方案名称: X-BOX 功能用途: 基于以太网通信,实现一个可放置在桌面的多功能电子调试工具,它具备了模拟量和数字量的输入输出能力。 以下是CH9130的方案构架图和X-BOX的外观图(草稿而已,未完整设计): > 2路硬件全双工异步串 口,支持MODEM信号RTS和CTS以及RS485收发控制信号TNOW。 > 16路GPIO端口,所有 端口均可独立配置为输出或者输入。 > 3路PWM输出,每路周 期和占空比可独立调节。 > 2路SPI接口:SPI0支 持主/从机模式;SPI1仅支持主机模式。 > 1路3通道10位模数转 换器ADC。 > 8位被动并口或8/16位 总线接口。 这个X-BOX 它具有以下亮点: 1、通信基于支持10/100M的以太网,可高速通信(相比一般的USB转串口)且拉线距离远(百米以上)。 2、芯片本身自带多种接口,可同时扩展:2路UART、16路GPIO、2路SPI、3路PWM、1路3通道ADC、8位被动并口或8/16位总线接口。 3、支持Client端或者Server端。 4、原厂官方提供了PC端网络接口API库的调用,轻松实现各种外设的读写操作。 5、CH9130本身已经固化好程序(固件),无需编写任何代码!用户只关心应用层的业务和开发即可。 6、X-BOX的外壳采用铝合金,漂亮美观,俘获MM必备工具 7、ALL in ONE, 一个X-BOX就集成了多种接口,简化了布线,电工桌面不在那么混乱,清爽世界,从遇见立创X-BOX开始。。。 有了这个X-BOX,可实现的功能就很多了,例如: 1、通过相应的接口,PC端就可以直接读写、调试各种总线的设备,比如UART,I2C,主动或被动的并口端口。 2、在无人职守或成本、空间限制的场合,把PC的关键信息输出到CH9130,然后再推动并行端口来控制一个小型的LCD显示屏(如16x2,OLED等等) 3、通过ADC和PWM通道,实现一个基于以太网的数控电源、电压表、或低成本示波器等等。 4、通过SPI通道控制nRF24L01,实现一个基于以太网的无线2.4G收发模块(一般是无线网关)。 5、通过GPIO端口,控制LED流水灯、蜂鸣器等等,可用来增强练习上位机软件时的编程乐趣,毕竟电工都喜欢“硬”一点的东西。 6、多个XBOX组成并发矩阵,实现一个基于GSM短信(如A6/A7等)的报警监控中心。 7、楼宇或门禁系统的联网控制。 8、IOT物联网控制盒 9、树莓派的外扩接口 10、基于网络的同步烧录器,从一个HUB里引出16个X-BOX,同时烧录16个单片机。 Any idea, 欢迎大家一起补充~ 如果喜欢的朋友多,我们商城近期会首次通过”众筹“的模式来运作这个开源项目~ 当然,我们希望众筹的发起方是网友您,而我们商城只是众筹基金的托管方。。众筹过程的后勤和维护者。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-18 17:22:21
|
显示全部楼层
4#
是的,理论上,这个XBOX,通过PC端就可以控制很多接口的芯片或模块。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-18 17:37:19
|
显示全部楼层
9#
这个芯片主要是突出以太网的应用. 如果是要实现"WINDOWS驱动程序挂载成系统串口"--- 那或许只能走“虚拟串口”的模式了,即类似7楼的CH9121透明“以太网《--》串口”方案。 不过,那样较复杂些,所以,也可以在X-BOX里直接增加一个USB端口,实现:以太网+USB的双接口输入控制。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-18 17:44:34
|
显示全部楼层
11#
寻找英雄,要不JNCK你来做MASTER--众筹的发起方? 或许保准CH9130会大卖 。 而X-BOX的外壳设计,我们找其他人来共同完成。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-18 17:49:20
|
显示全部楼层
12#
以太网,还是有他的优势的,比如比USB更可靠,速度也快些,组网数量更多,适合物联网、组网应用。 比如,应用第6点: 多个XBOX组成并发矩阵,实现一个基于GSM短信(如A6/A7等)的报警监控中心。 这个通过组网,就很容易实现扩展,实现并发控制。如果是USB或直接的串口,那就不好控制了,可靠性和实时性也差些。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-23 11:49:47
|
显示全部楼层
20#
这个X-BOX,硬件上,所需的器件应该不多,基本一个板子就可以了,因为这个 CH9130集成度很高。 其它方面的设想: 为减少体积和重量,电源可以直接采用现成的电源供应器(如 直接取电自PC端的USB端口电源、功率大些的可以直接用手机的USB适配器、笔记本的开关电源等等) 这个X-BOX的外壳,估计外面有公模,只是我们需要在公模基础上,定制化改变一些即可。
目前,这个项目还差一个负责这个项目的发起人和设计者。或者选其他有意义的众筹项目也行。 如果谁有能力来接,除了网友大家们的众筹,我们商城可以再额外赞助一些资金和奖励~
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-30 16:05:48
|
显示全部楼层
22#
资料,原厂官方的网上,还是挺全的,见这里: http://www.wch.cn/product/CH9130.html 做这个BOX,我可以找到一个合适、漂亮的共模外壳。 不断应用和扩展,还是挺好玩的~ 欢迎你来主导啊 ,我们来支持你,特别是应用部分,比如说: IOT物联网应用,支付联控的应用。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-01-16 14:46:43
|
显示全部楼层
24#
还没开始。今年有多余时间的话,可以做做。
|
|