查看: 15562
回复: 25
【众筹构想篇】使用CH9130制作一个电工专用的X-BOX
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复
发表于2017-03-18 17:02:30 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
今天我看到我们立创商城上有个以太网络扩展多外设接口的芯片--CH9130,觉得挺合适电子从业人员(现在流行的统称--电工)使用的,
所以就大致设想了一个这样的产品方案。

方案名称: X-BOX
功能用途: 基于以太网通信,实现一个可放置在桌面的多功能电子调试工具,它具备了模拟量和数字量的输入输出能力。

以下是CH9130的方案构架图和X-BOX的外观图(草稿而已,未完整设计):



其中,CH9130的硬件资源如下:
> 2路硬件全双工异步串 口,支持MODEM信号RTS和CTS以及RS485收发控制信号TNOW。
> 16路GPIO端口,所有 端口均可独立配置为输出或者输入。
> 3路PWM输出,每路周 期和占空比可独立调节。
> 2路SPI接口:SPI0支 持主/从机模式;SPI1仅支持主机模式。
> 1路3通道10位模数转 换器ADC。
> 8位被动并口或8/16位 总线接口。


这个X-BOX 它具有以下亮点:
1、通信基于支持10/100M的以太网,可高速通信(相比一般的USB转串口)且拉线距离远(百米以上)。
2、芯片本身自带多种接口,可同时扩展:2路UART、16路GPIO、2路SPI、3路PWM、1路3通道ADC、8位被动并口或8/16位总线接口。
3、支持Client端或者Server端。
4、原厂官方提供了PC端网络接口API库的调用,轻松实现各种外设的读写操作。
5、CH9130本身已经固化好程序(固件),无需编写任何代码!用户只关心应用层的业务和开发即可。
6、X-BOX的外壳采用铝合金,漂亮美观,俘获MM必备工具
7、ALL in ONE, 一个X-BOX就集成了多种接口,简化了布线,电工桌面不在那么混乱,清爽世界,从遇见立创X-BOX开始。。。

有了这个X-BOX,可实现的功能就很多了,例如:
1、通过相应的接口,PC端就可以直接读写、调试各种总线的设备,比如UART,I2C,主动或被动的并口端口。
2、在无人职守或成本、空间限制的场合,把PC的关键信息输出到CH9130,然后再推动并行端口来控制一个小型的LCD显示屏(如16x2,OLED等等)
3、通过ADC和PWM通道,实现一个基于以太网的数控电源、电压表、或低成本示波器等等。
4、通过SPI通道控制nRF24L01,实现一个基于以太网的无线2.4G收发模块(一般是无线网关)。
5、通过GPIO端口,控制LED流水灯、蜂鸣器等等,可用来增强练习上位机软件时的编程乐趣,毕竟电工都喜欢“硬”一点的东西。
6、多个XBOX组成并发矩阵,实现一个基于GSM短信(如A6/A7等)的报警监控中心。
7、楼宇或门禁系统的联网控制。
8、IOT物联网控制盒
9、树莓派的外扩接口
10、基于网络的同步烧录器,从一个HUB里引出16个X-BOX,同时烧录16个单片机。


Any idea, 欢迎大家一起补充~

如果喜欢的朋友多,我们商城近期会首次通过”众筹“的模来运作这个开源项目~

当然,我们希望众筹的发起方是网友您,而我们商城只是众筹基金的托管方。。众筹过程的后勤和维护者。




JNCK
2
主题
131
回复
发表于2017-03-18 17:50:16   |  显示全部楼层
13#
发表于2017-03-18 17:44:34  11# 寻找英雄,要不JNCK你来做MASTER--众筹的发起方?或许保准CH9130会大卖。而X-BOX的外壳设计,我们找其他...
水平太菜,我先看看能否做出来。不过我自用的产品可以共享给大家,都是"参考"别家公司产品的,不知道会不会有法律问题
JNCK
2
主题
131
回复
发表于2017-03-18 18:46:02   |  显示全部楼层
14#
发表于2017-03-18 17:26:54  5# 可以的,这个想法很不错。最好串口能够直接通过WINDOWS驱动程序挂载成系统串口。这样有些下载软件,调试助手什么的,都可...
串口助手就别担心了,我也要用,肯定编写个这个软件的,
JNCK
2
主题
131
回复
发表于2017-03-23 11:28:20   |  显示全部楼层
19#
赵工,X-BOX有啥具体的好想法,这几天想来想去,还是先做个核心板+底板的方式,核心板用于评估芯片,底板就是我自己要用的功能。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部