查看:
4261
|
回复:
4
|
锂电池充电芯片的疑问
|
我也是
6
主题
103
回复 |
发表于2017-03-19 09:57:11
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近使用TP4057设计一款充电电路, 大概电路是这样的,接入220V 输出24V DC , 通过开关电源芯片降压至5V,接入TP4057,现在有个疑问,如果开关电源电路故障,直接24V进入TP4057,会不会导致电池爆掉,TP4057最高输入9V, 之前遇到过电池爆炸,整个一层都是黑烟,爆炸原因应该是24V短接到电池上了,大家有没有什么好的方法避免这种情况,求解
|
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-03-19 11:55:20
|
显示全部楼层
2#
为了可靠性,你可以在TP4057输入之前串入自恢复保险,并在TP4057电源输入和GND间并联一个7-8V的TVS。
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|