查看:
12994
回复: 10 |
开源一个Cypress的BLE芯片CYBL10161制作的蓝牙4.0透传模块
|
木头东瓜
1
主题
2
回复 |
发表于2016-09-03 13:35:01
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
固件和AT命令手册和设计文件.rarCypressBLE官方资料.rar 开源一个Cypress的BLE芯片CYBL10161制作的BLE透传模块 其中附件1包含99se下的DDB、HEX文件、AT命令手册以及一个note 附件2包含Cypress官方的手册以及应用文档 欢迎使用Cypress的BLE
我的QQ和微信:89167315
我的邮箱地址:mutoudonggua@126.com
|
木头东瓜
1
主题
2
回复 |
发表于2016-09-03 13:42:03
|
显示全部楼层
2#
接上 Cypress的BLE芯片的特点大约如下: 1.性价比高。内置bulun,外部只需要一个电容一个电感做匹配,并且这个芯片内部本身已经是50欧姆输出,如果对射频性能要求不严格,这两个器件可以省掉 2. 模块功能丰富,同一个系列相同封装和内核,还可以选择具有触摸控制器功能和4*32 LCD驱动的芯片。甚至还可以无缝切换到具有运放的PSOC4 BLE 3.M0内核,128K Flash 16K RAM,BLE协议栈大约占用60K Flash 10KRAM 欢迎使用Cypress的BLE
我的QQ和微信:89167315
我的邮箱地址:mutoudonggua@126.com
|
木头东瓜
1
主题
2
回复 |
发表于2016-09-03 17:16:37
|
显示全部楼层
3#
忘了说一句 这个HEX文件由along友情支持,如果有兴趣请加along的BLE技术群 130946269 欢迎使用Cypress的BLE
我的QQ和微信:89167315
我的邮箱地址:mutoudonggua@126.com
|
|