查看:
40801
回复: 44 |
建议谨慎使用国产的TVS管
|
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-05 12:18:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近一个产品,使用了商城购买的TVS管,国产的,没有标牌子,型号是SMAJ6.0A 。 我们产品的电源是环形变压器供电的,整流之后进入LM2940-5.0稳压到5.0V。 这个TVS管,用在主板的5.0V电源输入。 机器做了一百多台,最近有一个客户说电源烧了,返修回来,发现是这个TVS管坏了。 万用表测量,只有6欧姆的阻抗,基本可以判断烧坏。 客户反映,这个是正常使用,然后突然就坏了,电源灯都不亮了。 所以我百思不得其解,TVS管只有在过压,或者大浪涌的时候才会出现烧坏的情况。 准备把管子寄回去,希望厂家能够分析个缘由来。也希望商城能够正确对待这个质量问题。 以前用SMBJ6.0CA/SMBJ6.5CA,这两个型号用了几千个都没有烧坏的情况。 现在一百多台,用了一百多个管子,就有一个出现问题。 这个对商城来说,就是一个器件坏了。对我们来说,就是一百多台机器,发了货。 |
阿彪老万
1
主题
18
回复 |
发表于2017-05-03 17:58:49
|
显示全部楼层
20#
我认为加限流不现实,一是成本增加。二是用TVS就是要求短时间的高吸收能力。加了限流,吸收能力就下降了。 我觉得要查真因。首先你应该用高速示波器观察你的TVS两端的5V电源,是否干净。 脉宽电源芯片对外围布线要求很严格,布线不合理或电感感值不够或滤波电容失效,都会使5V电源不干净,长期尖波的话,TVS自然受不了。 简单的看,也可以直接在烧到的这只板上,换上新的TVS后,手摸TVS是否有升温。如果有的话,说明长期工作在尖波状态。
|
|