查看:
41011
回复: 44 |
建议谨慎使用国产的TVS管
|
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-05 12:18:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近一个产品,使用了商城购买的TVS管,国产的,没有标牌子,型号是SMAJ6.0A 。 我们产品的电源是环形变压器供电的,整流之后进入LM2940-5.0稳压到5.0V。 这个TVS管,用在主板的5.0V电源输入。 机器做了一百多台,最近有一个客户说电源烧了,返修回来,发现是这个TVS管坏了。 万用表测量,只有6欧姆的阻抗,基本可以判断烧坏。 客户反映,这个是正常使用,然后突然就坏了,电源灯都不亮了。 所以我百思不得其解,TVS管只有在过压,或者大浪涌的时候才会出现烧坏的情况。 准备把管子寄回去,希望厂家能够分析个缘由来。也希望商城能够正确对待这个质量问题。 以前用SMBJ6.0CA/SMBJ6.5CA,这两个型号用了几千个都没有烧坏的情况。 现在一百多台,用了一百多个管子,就有一个出现问题。 这个对商城来说,就是一个器件坏了。对我们来说,就是一百多台机器,发了货。 |
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-05 14:48:56
|
显示全部楼层
3#
是的,目前出现问题,还不能确定是哪里的问题。 坏的管子会寄回去,希望厂家那边可以分析一下。 |
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-27 12:24:32
|
显示全部楼层
6#
报告收到了,分析得不错。 不过我们还是准备换台湾厂的算了,贵了几分钱。 |
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2017-02-04 15:13:45
|
显示全部楼层
15#
报告很快就收到了,管子确实是烧毁击穿了
|
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2017-05-10 16:53:49
|
显示全部楼层
22#
我的电源是环形变压器出来的,经过整流滤波后接入LDO的。 LDO输出是5V的。 |
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2017-05-21 22:06:58
|
显示全部楼层
24#
加保险丝或者电阻,磁珠隔一下应该是比较好的方法; 如果对成本不是非常敏感,建议用进口牌子的;一分钱一分货吧。 TVS本来就是保护器件,用来牺牲的。。。 |
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2018-04-22 10:19:15
|
显示全部楼层
34#
中兴一事,我觉得大家也应该多多支持一下国产的半导体了。
|
|