查看:
41024
回复: 44 |
建议谨慎使用国产的TVS管
|
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-05 12:18:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近一个产品,使用了商城购买的TVS管,国产的,没有标牌子,型号是SMAJ6.0A 。 我们产品的电源是环形变压器供电的,整流之后进入LM2940-5.0稳压到5.0V。 这个TVS管,用在主板的5.0V电源输入。 机器做了一百多台,最近有一个客户说电源烧了,返修回来,发现是这个TVS管坏了。 万用表测量,只有6欧姆的阻抗,基本可以判断烧坏。 客户反映,这个是正常使用,然后突然就坏了,电源灯都不亮了。 所以我百思不得其解,TVS管只有在过压,或者大浪涌的时候才会出现烧坏的情况。 准备把管子寄回去,希望厂家能够分析个缘由来。也希望商城能够正确对待这个质量问题。 以前用SMBJ6.0CA/SMBJ6.5CA,这两个型号用了几千个都没有烧坏的情况。 现在一百多台,用了一百多个管子,就有一个出现问题。 这个对商城来说,就是一个器件坏了。对我们来说,就是一百多台机器,发了货。 |
东沃电子
2
主题
1
回复 |
发表于2018-11-07 11:49:30
|
显示全部楼层
35#
东沃电子的电路保护器件TVS二极管,产品质量值得考虑
东沃电子(www.dowosemi.cn),专业高品质TVS管、ESD二极管、压敏电阻、陶瓷气体放电管生产厂家!
|
|