查看:
41090
回复: 44 |
建议谨慎使用国产的TVS管
|
|||
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-05 12:18:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近一个产品,使用了商城购买的TVS管,国产的,没有标牌子,型号是SMAJ6.0A 。 我们产品的电源是环形变压器供电的,整流之后进入LM2940-5.0稳压到5.0V。 这个TVS管,用在主板的5.0V电源输入。 机器做了一百多台,最近有一个客户说电源烧了,返修回来,发现是这个TVS管坏了。 万用表测量,只有6欧姆的阻抗,基本可以判断烧坏。 客户反映,这个是正常使用,然后突然就坏了,电源灯都不亮了。 所以我百思不得其解,TVS管只有在过压,或者大浪涌的时候才会出现烧坏的情况。 准备把管子寄回去,希望厂家能够分析个缘由来。也希望商城能够正确对待这个质量问题。 以前用SMBJ6.0CA/SMBJ6.5CA,这两个型号用了几千个都没有烧坏的情况。 现在一百多台,用了一百多个管子,就有一个出现问题。 这个对商城来说,就是一个器件坏了。对我们来说,就是一百多台机器,发了货。 |
|||
北漂的木木
0
主题
14
回复 |
发表于2017-05-22 09:37:20
|
显示全部楼层
28#
明确TVS的作用。 TVS,瞬态抑制,在瞬态(nS量级)功率可以做到几百上千瓦,这个特性决定了其主要的应用场合——ESD。 对于楼主的电源过压,TVS君表示压力蛮大的。毕竟你的电压过冲时间(mS,甚至S量级)远远大于ESD脉冲,又因为,直接并联在电源上,一旦击穿,相当于短路,电流还是蛮可观的,所以,TVS君表示,有点抗不住。 “加限流电阻那还能叫TVS 吗? 那不如用稳压二极管算了” 这位同学太死板了,器件是死的,难道就一致让它是死的么? 稳压二极管跟TVS的最大区别在于响应时间上。其次是功率上。稳压二极管在这两方面性能上比TVS弱爆了。这也是为啥现在稳压二极管用的人越来越少了。 加上限流电阻,这个对于系统电流不大的情况下,完全没问题。对于大电流,建议用PTC。近期改版的一个车载电路,其中一项跟楼主遇到的情况一样。这次改版电源过冲防护用的是TVS+PTC。 |
|||
北漂的木木
0
主题
14
回复 |
发表于2017-05-22 09:39:16
|
显示全部楼层
29#
稳压二极管跟TVS的最大区别在于响应时间上。其次是功率上。稳压二极管在这两方面性能上比TVS弱爆了。这也是为啥现在稳压二极管用的人越来越少了。 加上限流电阻,这个对于系统电流不大的情况下,完全没问题。对于大电流,建议用PTC。近期改版的一个车载电路,其中一项跟楼主遇到的情况一样。这次改版电源过冲防护用的是TVS+PTC。 |
|