查看: 8506  |  回复: 16
隔离USB转RS232-RS485调试器
行者无疆
2
主题
6
回复
发表于2017-03-29 23:08:34 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

由于经常需要调试电机驱动等,买过来的USB转RS232或者USB转RS485工作起来经常不稳定,于是自己设计一个全隔离功能比较全的调试器。自己用起来感觉很方便,经过1次改版,现在工作很稳定。设计就是尽量按照产品的标准去设计,外壳是买的型材盒。

特点简单罗列一下:

模块尺寸:62 * 40mm;

方口 USB 输入供电,过流保护,系统隔离电源设计;

隔离 Rs232-Rs422-Rs485 全功能,外部引脚功能切换;

通讯速率可达 1Mbps;

特点:工作稳定,抗干扰,高可靠性,使用方便,数据收发 LED 指示,电子工程师,电子爱好者学习使用很方便,特别是电机驱动调试的很好选择。

谢谢嘉立创这个平台,大家感兴趣的话可以个我发邮件,便宜卖给大家一起用。

邮箱:wukang0710@126.com,QQ:344705524


Echo
35
主题
536
回复
发表于2017-08-27 07:22:00   |  显示全部楼层
17#

比我做的还差点意思,就一个USB转换器,搞这么大。我的类似U盘大小,用完随便一装就行了,也是全隔离,应该是尺寸最小的USB485了。

外观和下面这个USBCAN一样。

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-9102396040.31.45ee61bb1yg6ed&id=531094225355

ECHO Studio http://www.uimeter.com

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部