查看:
11862
回复: 14 |
使用快充充电头做一个便携可调电源,谁有空做一个?
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-04-01 15:18:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
QC3.0 快充充电头 是支持可调电压的, 只要我们做一个小小的控制板就能做成一个小的可调电源. 现在的QC3.0 理论上能到20V, 通过可调控制, 应该能输出5-20,中间任意一个电压 或者其他电压, 看控制板的复杂度了. 想想外出工作的时候 带着自己手机充电器再加一个小控制板,就不用带着一大坨笨重的变压器了.... 多么美好的想法呀! 谁有时间做一个??? 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-04-02 00:11:51
|
显示全部楼层
8#
直接做个5V升降压模块就可以了吧?
|
|