查看:
4111
|
回复:
12
|
参赛作品《低功耗NB-IOT温湿度》
|
歪歪
5
主题
33
回复 |
发表于2018-06-09 10:17:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):黄大刀 2. 单位或学校名称(选填项): 3. 当前职务或职称(选填项): 4. 参赛作品的名字(必填项):低功耗NB-IOT温湿度 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):现有的无线监控无非包括:WIFI、ZIGBEE、GPRS等,它们的局限性在于,要么本地必须有无线网络热点,要么就功耗很大,必须要外部电源,在一些场合中并不太适合布线或者没有本地热点,例如大棚、仓库、储物柜、冷藏柜等,而作为低功耗的NB-IOT网络,恰到好处的解决了上述的问题,5uA的待机电流,一块干电池可工作5年以上。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32L011F4P6,SIM7020C,SHT20,常规阻容 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):板载天线 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):CADENCE、KEIL 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 板子待机时间评估测试:
发送温湿度过程中,整机的工作电流波形如图。每次发送可能存在一定的差异。
二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 本产品过于简单,没话系统架构图,就三个IC,CPU+温湿度+NB模块,CPU和温湿度IC采用IIC接口,CPU和NB模块采用UART口。 三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 很简单的一个设备,没啥原理,定时通过数字型温湿度传感器获取实时温湿度,如果有变化就上传到服务器,如果没有变化就继续睡眠,确保低功耗。 3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。 PCB采用Candence,编程采用Keil。 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 STM32F031F6 https://item.szlcsc.com/116454.html SHT20 https://item.szlcsc.com/54881.html SIM7020 https://item.szlcsc.com/199758.html 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。
在温度显示方面,采用微信方式显示,只要关注公众号,并扫码绑定特定的设备,就可以查看对应的设备。
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。 视频?就没必要了吧? 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 NB-IOT的待机电流为5uA,在某些低功耗应用场合还是非常有用的。但是要注意的是,和zigbee不同的是,NB-IOT瞬间电流过大,高达500ma,所以注意在电池的选择时,除了保证电池的容量之外,还要保证瞬时电流的供应,要么选择大电流的电池,要么并联大容量电容,确保电压稳定,否则系统无法正常工作。 我是歪歪我怕谁?
|
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2018-06-11 09:21:15
|
显示全部楼层
2#
恭喜您已经报名成功!
您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。 当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://club.szlcsc.com/article/details_12591_1.html 立创商城电子制作节(审核专员)
|
|