查看:
6586
|
回复:
5
|
产品级DC-DC代替7805方案(PCB+原理图开源)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
闲情三昧
1
主题
9
回复 |
发表于2018-06-11 23:28:33
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
由于笔者在设计时经常会遇到24V转5V的电源转换问题,一开始是在小功率的情况下会用7805,但是在电磁环境比较复杂的工业现场经常会导致7805损坏。后来更换国产lm2576或者xl2596,问题有好转。 但是会出现批次性问题,某个批次会比较集中的出问题,原因不明。经过供应商的朋友推荐,最后更换为AOZ1282CI,考虑到和既有产品的7805兼容,因此直接做成脚对脚兼容(TO220封装),体积11*18.5,单面布板,便于贴片生产。实践证明这颗料还是比较不错的(在电力系统中用的比较多)。 在选择AOZ1282CI时,对同类的料一般是0.6A输出的(包括国产和进口)做过对比测试 ,最后经过探讨决定选用AOZ1282,主要原因有: 1、频率与同类料相比是最低的,但是输出电流最高到1.2A,在输出小于1A的情况下完全可以代替2576,2596等芯片,并且体积更小,成本更低。 2、和其他0.6A输出的料相比,价格相当,性能也不差,虽然频率低但是输出电流大,由于笔者的应用大部分不会超过1A(有些时候0.6A有些勉强),因此可以统一库存,方便备库。 3、由于做成了和7805(TO220封装)脚对脚兼容的模块,因此在非模拟电路中可以直接替换7805,这样的好处是,设计时先按7805设计,若果性能不满足要求(如发热了过大,高压差应用时不稳定等)可直接替换。 4、在工频变压器作为电源的应用中 aoz1282比线性稳压器有更宽的工作范围,下面给出AOZ1282模块在17V(3VA)工频变压器的测试结果(仅供参考)
基于AOZ1282CI代替7805方案验证板链接:http://item.szlcsc.com/232058.html 个人观点,仅供参考;如有谬误,还望海涵! |
||||||||||||||||||||||||||||||
枕善居主
0
主题
41
回复 |
发表于2018-06-12 14:05:40
|
显示全部楼层
2#
楼主,PCB+原理图开源传一下哦,试试看
|
|