查看: 4143  |  回复: 6
参赛作品《多功能信号发生器》
老大厉害
1
主题
0
回复
发表于2018-06-13 09:52:20 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):江光明


2. 单位或学校名称(选填项):安徽建筑大学城市建设学院


3. 当前职务或职称(选填项):


4. 参赛作品的名字(必填项):多功能信号发生器


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):本信号发生器采用IAP15W单片机作为控制核心,外围采用了包括主控模块、键盘模块、显示模块、DDS模块和信号处理模块。设计采用IAP15W单片机和一片AD9833以及一些外围电路组成低频信号发生器。此发生器能产生正弦波、锯齿波、方波等多种频率高信号稳定的波形,使用运算放大器实现输出波形电压的调整,通过键盘和TFT显示屏可方便进行波形参数的设置及调整,具有性价比高、体积小、操作简单等优点。


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):IAP15W4K58S4、RT9193、阻容


7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):AD9833,TFT彩屏


8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):Cadence


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

 点击查看大图

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

    在科学研究、工程教育及生产实践中,常常需要用到低频信号发生器。而正弦波波、三角波和方波是常用的基本测试信号。信号发生器作为一种通用的电子仪器,在生产、科研、测控、通讯等领域都得到了广泛的应用。
    70年代DDS(直接数字式频率合成器)的出现,使得产生的信号频率高、分辨率高、切换速度快、相位连续等优异性能。以及半导体集成芯片的快速生产,都使我们研制一种 低功耗、宽频带,能产生多种波形并具有程控等低频的信号发生器成为可能。
    本设计制作信号发生器用低功耗单片机IAP15W作为主控芯片,选用AnalogDevice公司低功耗芯片AD9833作为信号产生芯片。可产生正弦波、三角波、方波等多种频率高信号稳定的波形,使用运算放大器实现输出波形电压的调整,通过键盘、数字电位器和TFT显示屏可方便进行波形参数显示和参数调整,具有界面新颖、体积小、操作简单等优点。
    在各行各业的测试应用中,信号源扮演着极为重要的作用。但信号源具有许多不同的类型,不同类型的信号源在功能和特性是各不相同,分别适用于许多不同的应用。波形发生器、函数发生器、RF信号源以及基本的模拟输出模块。信号源中采用DDS技术在当期的测试测量行业已经逐渐成为一种主流做法。

3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?


本设计信号发生器采用IAP15W单片机作为控制核心,外围采用了包括主控模块、键盘模块、显示模块、DDS模块和信号处理模块。设计采用IAP15W单片机和一片AD9833以及一些外围电路组成低频信号发生器。此发生器能产生正弦波、锯齿波、方波等多种频率高信号稳定的波形,使用运算放大器实现输出波形电压的调整,通过键盘和TFT显示屏可方便进行波形参数的设置及调整,具有性价比高、体积小、操作简单等优点。

亮点:界面简单直白,使用旋转编码开关调整参数


二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。

 

三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

iap-dds-原理图.pdf Top.pdfBottom.pdf 

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。


DDS芯片利用硬件电路取代计算机软件运行过程,即利用高速存储器做查询表,通过高速数/模转换器产生已经用数字形式存入的正弦波,这是目前使用最广泛的一种直接数字频率合成方法。

   主控芯片检测矩阵键盘和旋转编码器的输入信息,用来调整DDS芯片的输出波形参数。


3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。

Cadence

四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。

IAP15W4K58S4

AD9833

CH340G立创编号:C14267

VRA1212YMD-6WR3

RT9293-33GB立创编号:C15651

MP1470GJ

XC6221立创编号:C9977

LT1611CS5

IMP812SEUS

X9C103

AD8009

micro USB立创编号:C40948

还有很多阻容感器件买自立创:C105428,C144093,C131707,C108078,C114670,C103595,C72817,C112971,C173365,C103425,C189474,C51383


五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。

 程序设计.rar 

六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。

https://v.qq.com/x/page/g0757cqjvyk.html

七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。



小角色OL
4
主题
20
回复
发表于2018-06-20 08:21:31   |  显示全部楼层
4#
发表于2018-06-14 09:08:02  3# 温馨提示:报名成功后至6月20日前的任意时间打开链接:http://club.szlcsc.com/article/de...
今天6月20日了,还能发朋友圈,进行积分增加吗

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部