查看:
6433
|
回复:
1
|
教大家查看华为交换机端口状态的方法以及命令
|
etulink
61
主题
3
回复 |
发表于2018-06-14 09:25:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
华为交换机怎么打开端口?
登录进交换机,进入系统视图,命令为:system-view。2、进入以太网端口视图,命令格式: interface interface-type interface-number。
华为交换机查看端口状态的方法
1>将交换机开机,电脑连接后,进入用户模式;
2>输入“enable"或”en“,进入特权模式;
3>在特权模式下,输入”showinterfacef0/1“或”showintf0/1“,可查看f0/1接口的信息;
4>在接口信息中相关信息较多,包括接口是否启用(upordown),该接口的MAC地址,该接口是全双工还是半双工(Full-duplexorHalf-duplex),这里的f0/1的接口是处于启用状态(up),并处于全双工(Full-duplex);
5>我们再查看f0/2的接口信息,输入”showintf0/2“,这里的f0/2的接口是处于关闭状态(down),并处于半双工(Half-duplex);
华为交换机查看端口状态的命令及说明
current state 端口当前状态:DOWN表示端口处于关闭状态,UP表示端口处于打开状态;
Last 300 seconds input rate:端口在前5分钟接收的字节速率和报文速率;
Port Mode端口的工作模式:COMMON COPPER是电口模式,COMMON FIBER是光口模式;
Last 300 seconds output rate:端口在前5分钟发送的字节速率和报文速率;
Switch Port:显示端口是二层端口,如果端口是三层端口,此处则显示为Route Port;
Input peak rate 0:入端口报文的最大速率和最大速率的发生时间;
Line protocol current state端口的链路协议状态:DOWN表示端口链路协议层有故障或者此端口没有配置IP地址,UP表示端口链路协议处于正常启动状态;
Output peak rate 0:出端口报文的最大速率和最大速率的发生时间;
Description:端口的描述信息;
Input:接收报文总数量,Output是发送报文总数量;
Mdi:端口的网线类型;
Discard:端口在物理层检测时发现的丢弃报文数目; Hardware address:设备的MAC地址;
Total Error:端口在物理层检测时发现的错误报文总数目;
PVID:端口的缺省VLAN的编号;
CRC :端口接收的CRC错误报文数目;
Speed;端口当前速度;
DropEvents:端口接收的报文因为内存池满(GBP full)或者反压(Back Pressure)导致的丢包数目率;
Duplex端口工作的双工模式:FULL是全双工模式,HALF是半双工模式;
Alignments:端口接收的帧对齐错误的报文数目;
TPID显示端口支持的帧类型:缺省情况下,TPID是0x8100,表示802.1Q帧(此字段只有在端口类型是二层端口情况下显示)
Symbols:端口接收的编码错误的报文数目;
The Maximum Frame Length:端口允许通过的最长帧;
Buffers Purged:端口发送报文时在队列缓冲区中存在时间太长,被老化掉的报文数目;
IP Sending Frames' Format IP协议发送帧格式:包括PKTFMT_ETHNT_2、Ethernet_802.3和Ethernet_SNAP;
Input/Output bandwidth utilization threshold :输入/输出带宽占用率阈值;
Negotiation端口自协商状态:ENABLE是端口开启了自协商功能,DISABLE是端口关闭了自协商功能;
Loopback:端口环回配置;
|
Tina168
2
主题
20
回复 |
发表于2018-06-14 16:02:18
|
显示全部楼层
2#
谢谢了很好的分享~
皮尔磁http://www.china-pilz.com/劳易测http://www.china-leuze.com/
易福门http://www.china-ifm.cn/
|
|