查看:
6963
|
回复:
3
|
AT8870单通道刷式直流电机驱动芯片
|
zeshcy
1
主题
3
回复 |
发表于2018-06-14 12:45:12
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
单通道刷式直流电机驱动芯片
描述 AT8870是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、 工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该 驱动器由四个N-MOS组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控 制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器 将进入低功耗休眠模式。 AT8870集成电流限制功能,该功能基于模拟输入VREF 以及 ISEN 引脚的电压。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这 可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电 压,尤其是在电机启动和停转时。 内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保护。 AT8870提供一种带有裸露焊盘的SOP-8封装,能有效改善散热 性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀 特点 应用
性价比高 同类IC 如DRV8870, 便宜近一半。 详细见: http://item.szlcsc.com/216736.html |
Romeli
1
主题
11
回复 |
发表于2018-06-14 21:21:05
|
显示全部楼层
3#
导通内阻0.4R左右,2A的时候1W热耗,实际上靠焊盘散热就是4层板也压不住。。。
|
|