查看:
2317
|
回复:
5
|
参赛作品《电信双频微功率直放站》
|
|
电子世界2000
2
主题
3
回复 |
发表于2018-06-14 18:43:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): 刘永龙 2. 单位或学校名称(选填项): 3. 当前职务或职称(选填项): 4. 参赛作品的名字(必填项): 电信双频微功率直放站 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 由于本人住在密集的城中村里面,使用的是中国电信的卡,经常电话打不出和上不了网,因电信微功率直放站就非常符合我现在的需求,本创作的电信双频直放站,主要的功能是放大CDMA和LTE的2G/4G信号,解决没有信号的盲区。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): 单片机STM32F030R8、HT1621B、MMBT3904、CH340G、12M晶振、0603封装的电阻电容、LM258DR、SF8129 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): HSMP-3814检波管、DPX252690DT-5121C1、SRP1795R2045N10N170-250FA 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项): Altium Designer 9、编程工具Keil V5 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 通过USB数据线可以进行联机操作,查看设备参数和运行状态等: 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;
查资料得知中国电信的2G的频率(CDMA800 上行/下行:825-840/870-885),4G的频率( FDD 上行/下行:1920-1935/2110-2125),我们只需要做该频段的带宽放大器就可以了 研究背景: 基于很多城中村电信信号的覆盖比较弱,以及很多大型室内商场、地下停车场、电梯等都存在信号盲区,难以覆盖,所以就需要该放大器也称微功率直放站,该设备的主要功能就是对电信信号的2G和4G信号进行覆盖 目的: 该产品的目的就是解决信号盲区,实现无障碍通信,放大2G频段主要用作通话功能,放大4G频段主要作用数据流量功能,最终既能实现通话又能实现数据流量,双频段覆盖,通话流量两不误。 功能: 该设备并非一成不变的,功能设置和功能应用也很灵活,而且设备带有监控功能,只需接上设备的MICRO USB,电脑端安装串口转USB驱动,上位机采用《OMT京信直放站调测工具v5.00中文版》软件,全命令和监控量兼容,该上位机软件网上均可下载,应用该软件就可以跟本设备进行联机操作,查看监控量和设置常规的一些监控量,功能比一般的直放站要强大得多, 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 该直放站可覆盖近百平方米,非常适合用于信号盲区覆盖,尤其地下停车场、城中村、电梯等。 实用性:通过《OMT调测软件》可以对本设备进行联机操作,可以对设备进行上下行输出功率进行设置、下行输出功率的电平值进行监测、上下行输出功率线性修正值设置、上下行衰减值设置、功放输出和自激告警使能等。 本设备通过接入LCD显示屏,通过显示屏可更直观查看上下行输入输出信号大小,放大2G和4G信号,输出功率过高时点亮ALC灯,自激告警时2G或4G等进行闪烁等 本设备具有自动降增益功能。 数据实时保存,掉电可恢复。 扩展性:本电路板预留8pin通信接口,该接口可以连接定制的电信modem,实现插SIM卡,设备故障时可可自动通过短信上报的管理员手机,也可以通过短信查询设备运行情况等。 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 原理:电信双频微功率直放站的功率为50mW,放大的增益为65dB,工作原理分为上下行,下行即为从基站获取到信号,通过双工器、低噪放、滤波器、ATT、放大器,主要功能是将下行信号进行滤波和放大,输出多大功率是通过单片机的ADC进行输出信号采集,如果功率过大,就通过控制单片机的PWM波形来控制电压,再经过运放放大至12V的电压,对输出功放进行控制,使其可以控制在需要的输出范围内,上行工作原理相同。单片机通过采集回来的信号,将信号的强度等信息加载到LCD液晶屏上显示。 3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。 EDA工具软件: ALTIUM DESIGNER 9 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。
LCD液晶屏驱动芯片HT1621B 单片机STM32F030R8T6 电源管理芯片TPS5450DDAR、MP1482DS、BL1117-33CX 串口转换芯片CH340G 放大管SKY77768、BGA2869、 双工器DPX252690DT-5032B1 衰减二极管HSMP-3814 检波管HSMS-2850 运放LM258DR 射频切换开关SKY13377_313LF 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
单片机STM32F030R8T6 商品编号C39105 购买链接https://item.szlcsc.com/40088.html 电源管理芯片TPS5450DDAR 商品编号C114425 购买链接https://item.szlcsc.com/115667.html 电源管理芯片MP1482DS 商品编号C14867购买链接https://item.szlcsc.com/15539.html 电源管理芯片BL1117-33CX 商品编号C5400购买链接https://item.szlcsc.com/5838.html LCD液晶屏驱动芯片HT1621B 商品编号C7532购买链接https://item.szlcsc.com/8009.html 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。
技术问题主要有以下几点: 1、 将ADC采集的值转换成功率dB值,将功率衰减值转换成ATT值,如何将这些值进行对应?本作品提供了四个轻触式按键,主要的功能就是校表,也就是将功率值和采样的电压值进行对应,将输出的功率值和电压也进行修正和对应,使其输出的功率和衰减的值都是正确的。 2、 单片机程序方面采用全部兼容京信直放站监控对象定义,也就是说用《OMT调测软件》就可以进行联机和操作,因为该软件功能比较强大,对搞硬件的人来说是福音,不用为上位机而烦恼,这样我可以更专注的把单片机程序写好,写成兼容该监控对象的定义就行。 未来升级方向: 1、 该作品只需要在电信双频的板子基础上,更改滤波器和双工器就能实现联通双频,后续也能升级为电信三频或者是联通三频等 致主办方: 首先,感谢立创商城给电子爱好者提供了这么好的平台,这也是我第二次参加比赛,第一届参赛的作品是《遥控车改装神奇》,当时报名也只是抱着玩玩的心态,也是自己用业余时间捣鼓的一个玩意,想不到也有意外的收获,直到客服工程师通知我的时候,我才知道原来我的作品入围了,得了入围奖,也有500元现金哦,那叫一个激动,真是意想不到的收获,这对我也是莫大的鼓舞。 最后,再次感谢立创商城给与我们一次展示自我爱好、能力、技术的机会,祝立创商城第二届电子制作节圆满成功,越办越好,谢谢友们。 |
|
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2018-06-14 18:53:22
|
显示全部楼层
2#
立创商城电子制作节(审核专员)
|
|