查看: 5868  |  回复: 13
参赛作品《智能输液系统》
AD6Allegro
1
主题
3
回复
发表于2018-06-20 13:35:35 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):

     陈佳乐、王鹏举、肖杰、刘岵溟、李炳

2. 单位或学校名称(选填项):


3. 当前职务或职称(选填项):


4. 参赛作品的名字(必填项):

     智能输液系统

5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):

解决问题:
           传统输液出现诸多细节问题,比如血液倒流、输液管被压、输液中出现气泡、输液药水温度过低、以及护士方面问题,护士频繁出入病房,给不同病人换各种不同药物,手忙脚乱;
     Idea:
           我们项目是一个辅助式传统输液的设备、不会改变传统输液习惯、不会带来输液过程污染、
     通过硬件采集输液过程中的相关数据如:病人的当前滴速、已用时间、剩余容量、等个人信息等基础信息,通过路由器传递到服务器,服务器做数据储存和处理,数据互通到护士站端、移动      设备端、医生端。
           护士站端和移动设备端功能完全相同,网页操作,php。移动设备做了响应式处理。
     网页上主要功能有:显示病人输液实时数据、和提示紧急情况方便护士做相关处理(网页相关图后续放上)
     通过相关数据监测 做到输液结束自动断流、输液异常自动报警提示、解决了护士的忙碌病人的担忧。

6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):

     STM32F103C8T6,STM32F103RCT6,HX711,常规电阻电容,红外收发灯,共阴极数码管等

7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):

MURA120A 二极管

8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):

    Altium Designer、keil5

【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1. 点击查看大图

2.研究背景:护士输液痛点;目的:解决痛点;功能:加热,止流,滴速检测,余量检测
3.市场前景:目前没有同类成熟产品


二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。

 点击查看大图

三、硬件部分的描述

1. 点击查看大图

 点击查看大图

2.基于红外检测滴速,重量检测余量,数据通过WiFi模块回传是本地服务器,服务器做出判断,实时刷新网页提醒

3. Altium Designer


四、材料清单(BOM列表)

WIFI模块

STM32 F103RCT6

HX711

 


五、软件部分的描述(选填)

 

六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。

https://m.v.qq.com/play.html?&vid=f0761aue7mj&ptag=v.qq.com%23v.play.adaptor%232&mreferrer=http%3A%2F%2Fv.qq.com%2Fu%2Fvideos%2F

七、总结

  我们的项目还需要提升改善,希望它能做的更好更实用,帮助医护人员更好的检测病人的输液情况。

一个项目的设计实现检测都很重要,每一环都会有一些困难或者失败,但是作为一个硬件学习者失败是向成功路上的一步,对于我们这些新人现在的项目就是对我们的磨练。

 

跳跳跳虎
1
主题
67
回复
发表于2018-07-12 01:25:51   |  显示全部楼层
8#

楼主的移动端指的是手机的吗?实际应用场景,护士小姐姐,看手机的的方式,反而 增加了她们获取最终目标消息的成本(1、从口袋掏出手机(若挂在脖子上则,不必);2、开启手机工作模式--解锁手机(此步骤,一般情况下,护士需要脱掉手套,才能有效操作手机);3、打开目标APP或用微信方式直接展开;4、查看最终目标信息);

不要问我如何知道的!!,我也有跟楼主一样的想法,我是从医疗调度对讲这里切入;现在正样机小批验证阶段;是一个可以跟手机通讯的蓝牙可穿戴对讲(体积只有iphone5S的厚度,一半宽,带外放-0.5米声压级达82DB+,配有1.44 TFT);通过BLE与手机实时连接;将医疗服务过程中的各种实时信息通过手机或局域网络单独与我的改设备联网,在可穿戴对讲上实时显示,提醒)

欢迎交流,或许能互补;

跳跳跳虎
1
主题
67
回复
发表于2018-07-25 00:51:26   |  显示全部楼层
9#
楼主好久没来更新了,关注中。。。。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部