查看:
29337
回复: 19 |
超小型USB转串口芯片CH340E
|
|||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-04-07 15:01:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
CH340E内置晶振,外围电路简单,只需要2个电容(VCC和V33各对地一个),提供MSOP10封装,节省PCB面积。 |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-04-18 19:15:31
|
显示全部楼层
7#
楼主如果是WCH的工作人员,可以向公司建议推出SOT-23-6封装的,取消V3脚,参考CP2102(最好是CP2109)宽电源电压3-5V供电,TX和RX输出3.3V,耐5V,这样只要VCC、GND、TXD、RXD、D-和D+共6个脚就可以了,SOT-23封装绝对更受欢迎。 |
|