查看:
9606
|
回复:
12
|
便宜又大碗的4ch 12bit DAC,I2C接口,来自国际大厂microchip
|
|||
howmoney
1
主题
9
回复 |
发表于2018-06-20 17:35:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
4通道电压输出 DAC,每一路带运放缓冲器
内置EEPROM,可存储DAC code和I2C地址 内置2.048V参考,也可外接(VDD管脚) 输出范围:使用内部参考时 0.000V to 2.048V with Gain Setting = 1 0.000V to 4.096V with Gain Setting = 2 使用外部参考时 0.000V to VDD DNL(typical) ±0.2 Least Significant Bit (LSB) 设置时间: 6 μs (typical)供电电压: 2.7V to 5.5V I2C Interface: - 可设置I2C地址,存储在EEPROM中 - Standard (100 kbps), Fast (400 kbps) and High Speed (HS) Mode (3.4 Mbps) 10 MSOP 封装 工作温度: -40°C to +125°C
购买链接:https://item.szlcsc.com/109426.html |
|||
革命者8
5
主题
25
回复 |
发表于2018-06-22 15:30:30
|
显示全部楼层
3#
正在使用该芯片,无奈上次在购买那么多元件居然漏买了。。。。
|
|||
革命者8
5
主题
25
回复 |
发表于2018-07-05 16:39:04
|
显示全部楼层
6#
确实是的,买的时候没有,买完他居然有了!
|
|