查看:
8193
|
回复:
9
|
CH9121 网络串口透传方案
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-06-30 10:00:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程,即可轻松实现网络数据包和串口数据包的双向透明传输,借助CH9121透传模块,客户可快速实现串口设备联网,大大降低串口设备联网难度并缩短产品开发周期。 CH9121网络串口透传模块集成10M/100M以太网口,支持TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP 3种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,模块参数可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。 下图为CH9121网络串口透传模块应用框图:
功能与特点: 内部自带以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)。 实现串口数据和网络数据的双向透明传输。 支持10/100M,全双工/半双工自适应以太网接口,兼容802.3 协议。 支持MDI/MDIX 线路自动转换。 工作模式支持TCP CLIENT、TCP SERVER和UDP模式。 串口波特率支持300bps ~ 921600bps。 串口TTL电平,兼容3.3V和5V。 串口支持全双工和半双工串口通讯,支持RS485收发自动切换。 芯片工作模式、端口、IP等网络参数,串口波特率等参数可通过上位机配置。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-07-03 09:11:18
|
显示全部楼层
3#
网页配置是可以支持的,具体的技术问题您可以联系技术支持:封工 18951773093.
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-11-30 15:23:51
|
显示全部楼层
5#
这种问题一般不会出现,您方便留一下联系方式吗?我让技术支持联系您。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-12-28 09:33:08
|
显示全部楼层
7#
串口配置是通过串口AT指令配置的,您那边是否已有配置指令,若没有或有疑问可联系技术支持025-52638370
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2019-01-16 10:32:04
|
显示全部楼层
9#
您联系一下技术支持:封工 025-52638370.
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|