查看: 8185  |  回复: 9
CH9121 网络串口透传方案
WCHCN
37
主题
241
回复
发表于2018-06-30 10:00:43 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

     随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程,即可轻松实现网络数据包和串口数据包的双向透明传输,借助CH9121透传模块,客户可快速实现串口设备联网,大大降低串口设备联网难度并缩短产品开发周期。

     CH9121网络串口透传模块集成10M/100M以太网口,支持TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP 3种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,模块参数可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。

       下图为CH9121网络串口透传模块应用框图:

    

功能与特点:

内部自带以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)。

实现串口数据和网络数据的双向透明传输。

支持10/100M,全双工/半双工自适应以太网接口,兼容802.3 协议。

支持MDI/MDIX 线路自动转换。

工作模式支持TCP CLIENT、TCP SERVER和UDP模式。

串口波特率支持300bps ~ 921600bps。

串口TTL电平,兼容3.3V和5V。

串口支持全双工和半双工串口通讯,支持RS485收发自动切换。

芯片工作模式、端口、IP等网络参数,串口波特率等参数可通过上位机配置。

①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
简简单单
0
主题
3
回复
发表于2018-12-20 21:24:51   |  显示全部楼层
6#
ch9121网络配置可以完成,但是无法设置成串口配置,希望解答一下。
简简单单
0
主题
3
回复
发表于2019-01-08 20:39:44   |  显示全部楼层
8#
发表于2018-12-28 09:33:08  7# 串口配置是通过串口AT指令配置的,您那边是否已有配置指令,若没有或有疑问可联系技术支持025-52638370
我是按照使用手册发的指令,但是发现无响应,并没at指令的使用手册。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部