查看:
8343
|
回复:
11
|
实用低成本雾化器SPA香薰电路方案MDT10F686
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
宏景
5
主题
20
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2017-04-10 15:18:34
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
本案子使用MDT10F686片子.实现低成本方案.具估功能参数如下 技术参数 2.1:输入电压/power Source:3-4.2v/DC(锂电池供电) 2.2:工作负载/Rated Load :雾化片(1W) 2.3:工作温度/Working Temperature :-45℃-----+85℃ 2.4:待机功耗/Standby Power consumption : 10uA以内 2.5: 按键个数/Number of button :2个 功能介绍 3.1:按键1开关机,短按开机。 3.2:开机以后,雾化片开始工作,定时2个小时,2小时到关闭输出。 3.3:雾化片工作频率110KHZ±5KHZ。 3.4:按键2开关小夜灯。 实物图如下
原理图 工作原理: 通过MCU输出一个固定的频率大概貌在125KHZ左右,具体频率根据雾化片调节.信号从MCU的6脚输出经过C33耦合,通过耦合的方式,防开机一直高电平,导致MOS损坏.J6为MICRO_USB接口. |
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-10 17:38:56
|
显示全部楼层
4#
有SOT26-6这个封装或称呼? 是SOT-23-6 吧?! |
|