查看:
30499
回复: 23 |
嘉立创的双面板阻抗测量及分析
|
|
leo
3
主题
6
回复 |
发表于2018-07-02 17:27:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
论坛里置顶的阻抗板的帖子提到了嘉立创的阻抗生产控制的工艺。这里添加一下我公司在嘉立创生产的双面板的测量结果。 既然都已经开始做高端阻抗控制,也希望嘉立创能够把测量做到位。置顶的帖子里都没有提到所用的测试设备和频率范围等的测试数据,没办法只好自己动手了。 通过使用VNA来测量射频线的阻抗是业界公认的标准方法,频率由网络分析仪决定,目前我公司对测试板标定的是1GHz 到 6.5 GHz的范围。采用CMT的S5065来测试,校准件为S9011T。 由于TRL校准方式需要有标准的50欧姆的TLine作为THRU和Line的参照阻抗,因此如果校准件本身特征阻抗不准确会导致有整体的系统偏差。所以需要先根据理论经验公式先得到一个接近的数值,再根据实际制作的测试对象进行调整。关于TLine的特征阻抗的公式一般有常用的对Microstrip计算一般通过SI9000来计算先获得一个大概范围。 可以看到实际在宽高比低的时候经典的公式与仿真或测量都有偏差。我们采用了Coplanar Wave Guide的传输线设计,其阻抗如下图: 测试版上包括了24mil,27mil和0.8mm宽的CPWG 测试线。长度各有15mm,40mm和150mm三种。测试的接口依次包含了 1. SMA to SMB 转接口 2. SMB 板边接口 3. MM8130-2600 射频天线探针接口 4. 4mm长的接口延长端(用来给探针留出空间) 校准平面在二端测试中定义为4mm长的接口延长端之后。 另外我们还添加了 75mm 长的两根 Beatty Line,作为辅助测试对象。
测试结果如下:
可以看到 0.8mm宽的已经低到快46欧姆了,而24mil的略高于50欧姆,27mil的正好。 从图中还可以看到由于测试接口带来的影响,而这两个特别低的标志性波谷正好可以用来标定线上的传播速率。
斜率代表 11.63 ps/mm 截距 刚好对应的是测试接口部分的长度。 最后两个 Beatty Line的结果 用来验证测试的准确性。
可以看到中间有明显的一段降低到快30欧姆。 最后的最后,吐槽一下嘉立创的拼版,在做这个测试板的时候,说我这个拼了6块,要加价250元!而且打孔太多了,又加100元!总价变成了564元!!! 结果我把整块拆成了3块提交,总价格反而降到了 239元!!! 跟审核的唐S沟通了好久,就算我是重要客户也不给调整价格。。。实在生气,要大力吐槽! |
|
chendiy
1
主题
3
回复 |
发表于2018-07-03 13:23:25
|
显示全部楼层
7#
感谢分享,
|
|