查看:
682
|
回复:
0
|
易飞扬Gigalight推出单收型高灵敏100G CFP2 ER4光模块
|
专说光通信
277
主题
5
回复 |
发表于2018-07-10 15:40:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
随着互联网、云计算和大数据等产业的加速发展,100G产品应用越来越广,长距离的需求也随之增多,根据OVUM预测,100G ER4模块在未来的五年需求量将以每年30%速度增长。对于40km的应用场景,传统方案需要采用DWDM设备来增加传输距离,其组网复杂,需要额外的设备费用,维护成本较高,而使用100G ER4模块可以简化传输网络,减少了中继设备,降低了维护成本。
目前在100G ER4的市场中,应用正在向小型化和低功耗演进,所以,易飞扬2018年5月份推出CFPx产品--单收型高灵敏100G CFP2 ER4,从而丰富100G 40km产品家族产品,不仅尺寸小了一半,功耗也降低了50%。将有助于数据中心互联和城域网的高容量和大容量的100G光设备应用发展。
易飞扬的100G CFP2 ER4产品采用CFP2封装的单收型100G CFP2 ER4光模块,该光模块采用了PIN光探测器(ROSA)和微型化半导体光放大器(SOA),具有低功耗的优点,其功耗仅为3.5w; 同时采用了易飞扬自主研发的SOA闭环自适应增益控制算法,可以快速锁定SOA的工作电流和迅速调整SOA的放大性能,确保接收机的接受灵敏度高达-21.4dBm(1E-12,@25G),即使系统端不开启前向纠错功能(FEC),也能满40 km传输距离(光纤直连无分光),完全符合IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4标准及更严格的ITU-T G.959.1 OTU4 (4L1-9C1F)标准。
易飞扬 100G 40KM单收光模块的接收高灵敏度优势可以帮助用户免去中继光放大设备,从而降低了运营成本,为机房之间100GE端口的长距离应用提供了经济适用的解决方案。
易飞扬全力打造了一条丰富的单收型100GE光模块产品线,这些都是基于易飞扬强大的100G研发实力,本次推出的单收型高灵敏100GE CFP2 ER4产品,极大地满足了客户对100G产品多样性的选择,同时通过技术创新,采用自研制的100G ROSA器件,实现了产品的成本优势,从而带给流量采集与分流DPI设备厂商切实的好处。
易飞扬(gigalight.com.cn)是全球光互连领域设计革新者,坚持创新设计理念,为光互连市场提供高质量高可靠性解决方案。易飞扬系列光互连产品包括:光模块,光无源器件,有源光缆?,MPO布线,智能光纤工具等。主要覆盖数据中心和云计算,城域网和广播视讯,移动网和5G光传输三大领域。易飞扬通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的解决方案。 |
|