查看:
809
|
回复:
0
|
什么是光模块数字诊断功能?有什么用?
|
专说光通信
278
主题
5
回复 |
发表于2018-07-13 14:37:12
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
随着各种业务的高速发展,人们对于网络数据传输的要求越来越高,光纤通信网络也随之飞速发展。所以,在光链路中,定位故障的发生位置对业务的快速加载至关重要。故障隔离特性则可以使系统管理员快速定位链路故障的位置。此特性可以定位故障是在模块内还是在线路上;是在本地模块还是在远端模块。通过快速定位故障,减少了系统的故障修复时间。今天,易飞扬通信就给大家介绍一下光模块的数字诊断功能。
什么是数字诊断?
数字诊断功能是一种低成本高效益的性能监测手段,可以监测光模块发射光功率、接收光功率、温度、供电电压、激光偏置电流以及警告信息等重要性能参数。有了数字诊断功能,网络管理单元就能够由双线串行总线来访问光模块进行参数监测,最终能够迅速找到光纤链路中的故障位置,简化维护工作,提高系统的可靠性。
光模块的数字诊断功能有什么作用?
在光模块中引入数字诊断功能,我系统提供了一种性能检测方法,它的作用有一下几个表现:
1:光模块的寿命预测
随着激光器的老化,激光器的量子效率会降低,可以通过检测激光的偏置电流来预测激光器的寿命。
2:故障定位
通过对检测到的Tx_power、Rx_power、温度、工作电压、Tx_Bias的警告和告警状态,内存镜像中的状态变量TxFault和RxLOS等信息综合分析,可以定位故障是发生在模块内还是线路上;是在本地模块还是在远端模块。
3:兼容性验证
通过监控电压是否超出规定范围,接收光功率是否过载或者低于接收机灵敏度,温度是否超出工作温度范围等,分析模块的工作环境是否符合数据手册或者相关的标准兼容。
上面所述就有光模块数字诊断功能的主要作用了,易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品供应商,供应一系列光模块产品,更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
|
|