查看:
3111
|
回复:
7
|
小米手机充电器带负载能力测试,是测试方法有问题?
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-07-20 18:59:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
今天对小米手机5的USB充电器进行了负载能力测试。该充电器是支持快充的。标称输出5V2.5A,9V2A,12V1.5A。 测试所带负载为一个大功率的可调电阻,约为10W10欧。实测带2A负载时电压只有约3.8V;1A电流时电压约为4.4V。要保持输出电压为5V,负载电流要降低到离谱的150mA左右。 该充电器型号为:MDY-08-EH 生产厂家为:东莞市奥海电源科技有限公司 .充电器的来源是深圳小米之家出售手机的标配电源。
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-07-20 19:08:42
|
显示全部楼层
2#
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-07-23 15:36:42
|
显示全部楼层
6#
谢谢!这个回答应该是主要原因所在。线损这块,1A2A电流感觉不至于损那么多。 另外,我之前对86型的墙壁开关插座带USB充电2A的进行过同样的测试,测试条件也是这样的,其结果也类似我上述结果。 |
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-07-24 16:03:25
|
显示全部楼层
7#
我把公司的台式电脑里的电源多余的输出端口的5V引出来,再接一个USB接口,就电源和地两条线,接我的手机充电,一样是快充的效果,也是两小时多一点点充满。而快充协议啥的,其实我不了解。
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2019-01-29 17:54:53
|
显示全部楼层
8#
短接D+D-后,充电线的传输数据功能怎么实现呢?
|
|