查看:
3123
|
回复:
7
|
小米手机充电器带负载能力测试,是测试方法有问题?
|
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-07-20 18:59:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
今天对小米手机5的USB充电器进行了负载能力测试。该充电器是支持快充的。标称输出5V2.5A,9V2A,12V1.5A。 测试所带负载为一个大功率的可调电阻,约为10W10欧。实测带2A负载时电压只有约3.8V;1A电流时电压约为4.4V。要保持输出电压为5V,负载电流要降低到离谱的150mA左右。 该充电器型号为:MDY-08-EH 生产厂家为:东莞市奥海电源科技有限公司 .充电器的来源是深圳小米之家出售手机的标配电源。
|
天郯
9
主题
337
回复 |
发表于2018-07-21 08:24:10
|
显示全部楼层
4#
小哥,你知道什么叫线损吗? 万能表测电流档的采样电阻+回来2米的测试笔线阻+插头不小的接触电阻+那根细到几乎看不到铜线的USB插头线 高细分步进电机驱动THB6064AH: http://www.szlcsc.com/so/product/details_20644.html
|
|