查看:
15191
回复: 13 |
PCB打样,金手指做成普通焊盘还推卸责任
|
陌上花开
1
主题
2
回复 |
发表于2018-08-01 12:55:00
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
2018.7.27发板一块,因第1次使用嘉立创在线下单系统,完全不知道备注在哪里写。因板额外需要加工艺边,特联系客服,要求帮我加备注。 因PCB为6层板,担心嘉立创将层叠顺序随心所欲,继续联系客服,客服让我找技术,技术要我提供拼板板框……(完全不知道是什么鬼。)用cad按技术要求画了PCB板框,然后技术告诉我,不支持cad格式。我后面没管了,也不知他们后面怎么解决的。我提供了叠层顺序给技术,要求技术帮我备注到订单里。然并卵,晚上又有嘉立创人员打电话过来问叠层顺序,说没看到备注。 2018.7.31收到PCB板,欲哭无泪。板子上,有金手指部分。在下单时,系统曾提示过,需要选择金手指加工倒角参数,我选择默认。(同时默认的还有:他们知道有金手指,应该知道镀金的吧。) PCB板上金手指部分,给当普通焊盘做的!!!边缘也没有倒角。 2018.7.31,13:37分,通过下单助手投诉,提示1-3小时会有反馈。然并卵,第二天早上9点多,打电话过去问怎么回事,才告诉我,需要上传文件。(PCB实物图片)这次反馈结果很快下来了,特殊工艺需要额外备注!特殊工艺需要额外备注!特殊工艺需要额外备注!该单可以补偿双面板24小时加急费。 因不满意这种处理结果,给袁先生打电话投诉,呵呵哒。连“补偿双面板24小时加急费”这个补偿都没有了。都是我的问题! 第1次和嘉立创合作,居然是这样的。 感觉就是:出点问题,推脱责任。制板是快了,3天就出6层板,可是,也就是多浪费了我3天时间和900多块钱! |
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2018-08-04 21:11:04
|
显示全部楼层
11#
楼主不如静心随变。
1,金手指主要是不易氧化,接触电阻稳定。如果是样板用,估计几星期内,喷锡的电性能效果和金手指差别不大,样机来说,可能马虎也凑合。 2,对ERP订单系统来说,初次使用时,仔细看清是上策。 3,建议使用光绘文件,文件名也有特定的定义时,较易理解。如GND_2,PWR_3什么的,隐含着叠层顺序。 提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|