查看: 11750
回复: 22
嘉立创 第四期 SMT 贴片打样开始正式运营
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2018-08-09 17:00:02 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

亲爱的各位好朋友, 顾客:

        与各位分享个好消息, 历尽千辛万苦,我们的第四期SMT贴片打样终于可以提供给各位使用了.

        第四期SMT贴片打样 最重要的升级:
                1)  可贴的物料增加了很多. 截止到可用是第三期SMT贴片打样的5倍左右.  增加了近500% ,还会继续增加

                2)  为每个订单SMT贴片打样的订单提供DFM (可制造性设计设计) 检查,  在可能是在SMT贴片打样阶段 首次有公司提供这种服务.

                3)  增加这么多物料种类, 总的交货工期还能保持在很短的时间内交货.  试运营的统计结果大概80%的订单能在1天左右交货.

                还有一堆细节的优化体验, 例如优化未贴清单, 新增返单之类的功能, 多关键字搜索, 这里就不一一列举了.

      

       第四期新增的物料主意以扩展库的形式新增的.

       扩展库:与基础库最大的区别是库存数量,这些物料为了加快出库速度,嘉立创会自备一些库存.  有一些物料嘉立创不自备库存由立创商城提供,出库速度略微慢些,扩展库是会限制 用料种类个数的,物料种类个数就是型号个数. 如 TL082和TL072 是两种物料。  
       扩展库收费标准:每种物料收取换料费用 20 元。这类物料我们需要员工纯手工换料到机器上,十分耗费人力.  

       限制个数主要是换料种类太多的话,就是传统的SMT打样了.成本离奇的贵.

       PCB数量需要大于等于10片才能扩展选用, 元件个数太少了人工换料太容易出错.  



       扩展库重要的意义: 一些需要贴个数非常多元件 例如工控板上的光耦, TVS,  一些有点难焊接的芯片,QFN之类的 就可以机器贴好了.  这样需要人工补焊的零件个数直线下降.  对于打样或者一些30片之类稍微有点多的种种,  我们这种管理方案可能是成本和交货时间最优的解决方案.    增加很多扩展库后, 可以组合的可能一下子增加很多可能. 设计板子的难度也直线下降.   



       上面字有点多,实在抱歉. 

       小编我历经三期,四期这个两个项目,突然有一种像是经历了一个人生阶段的感觉,  第四期这个媳妇让我们SMT团队整整准备了近1年多, 各种酸甜苦辣... 

       希望全新的第四期SMT贴片打样, 能为我亲爱的好朋友,顾客改变些什么, 哪怕是可以早10分钟下班,  早半天上交研究成功...    另外新媳妇刚刚嫁过来,还有不适应,有些位置可能做得不够优秀.也请求各位好朋友包含.


                                                                                                                                  嘉立创 SMT 事业部
                                                                                                                                    2018-08-09 周四






                                         




深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
leiyitan
0
主题
93
回复
发表于2018-08-10 04:31:03   |  显示全部楼层
7#
AD 集成库 赶紧的……

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部