查看:
15550
回复: 24 |
电容有功率这个参数吗?小白有点晕了!
|
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2017-04-14 08:38:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
前段时间给老大建议,10uF的贴片电容有0402封装的,问可否将公司一直沿用的0603改为0402,以减小占地面积(公司产品默认贴片阻容都是0402的)。老大说不行,功率恐怕不够。 作为元器件来料检验多年和型式试验、首件确认多年的人顿时蒙圈了,第一次听说电容还有功率这个说法。 那么请教各位大虾们,贴片电容在耐压、材料、容量、温度特性、损耗角、甚至品牌厂家等因素都相同的情况下,不同封装间如0402、0603.0805有其它什么不同的?在选用时有什么原则? 另外请教一个问题,小容量如10uF、47uF的电解滤波电容,可以用贴片的无极性电容代替吗?我们公司做遥控器方案的,在好多情况下都是这么干的,也没见有异常。请各位前辈指教! |
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-04-15 00:27:23
|
显示全部楼层
8#
电容有内阻的,所以如果你小电流场合,你可以用小个头的电容,可以达到稳压效果。 如果你电流大,那么你一丁点电容能量,无法一下子立刻补充,就是因为内阻关系,阻碍补充速度。 你就要大个头的。 再就是制造工艺定了,尺寸小,叠层紧密,耐压就做不大, 就算做到了耐压,内阻必然好大, 你老大是对的,只是你不理解他通俗表达的意思。 SMT从业员,需要可联系。
|
|