查看:
15554
回复: 24 |
电容有功率这个参数吗?小白有点晕了!
|
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2017-04-14 08:38:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
前段时间给老大建议,10uF的贴片电容有0402封装的,问可否将公司一直沿用的0603改为0402,以减小占地面积(公司产品默认贴片阻容都是0402的)。老大说不行,功率恐怕不够。 作为元器件来料检验多年和型式试验、首件确认多年的人顿时蒙圈了,第一次听说电容还有功率这个说法。 那么请教各位大虾们,贴片电容在耐压、材料、容量、温度特性、损耗角、甚至品牌厂家等因素都相同的情况下,不同封装间如0402、0603.0805有其它什么不同的?在选用时有什么原则? 另外请教一个问题,小容量如10uF、47uF的电解滤波电容,可以用贴片的无极性电容代替吗?我们公司做遥控器方案的,在好多情况下都是这么干的,也没见有异常。请各位前辈指教! |
DF104D
2
主题
49
回复 |
发表于2017-04-17 12:08:57
|
显示全部楼层
16#
一般要看下0402的 容量电压曲线,0402用到3.3V以下感觉没问题,5V环境下,容量可能会下降一半
|
|