查看:
1435
|
回复:
2
|
什么时候pcb打样开放数量35、40、45?
|
|||
banalsheep
16
主题
37
回复 |
发表于2018-08-16 23:33:58
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
既然是打样,50是小批量,30-50空白是个遗憾。经常需要做35、40,只能做50,浪费了;JLC可以说是拼版打样,规格不能多,现在5pcs-19000pcs,56种数量。。。。;也可以说35可以30+5、40可以30+10,同样的文件,明明只需要资料工程师处理1次,拆分处理2次,这是社会资源浪费。。。
|
|||
banalsheep
16
主题
37
回复 |
发表于2018-08-26 22:06:05
|
显示全部楼层
3#
JLC为了不浪费资源,新增了5pcs打样 SMT支持5贴2 支持!
5->10,最大浪费50%,数量极少 10->15,最大浪费33% 30后直接跨到50,最大浪费20/50=40%,中间应该放一挡40,25->30->40->50 50->75,最大浪费33% 75->100,最大浪费25% 150->200,最大浪费25% 500->600,最大浪费17%
个人建议,仅供参考 |
|